7ZH02-0423-03

状态屏幕

简介

默认屏幕显示系统的绝缘电阻值。它会被自动替换为通知绝缘警报的屏幕。显示屏背光闪烁以指示绝缘警报。

每个绝缘测量屏幕的底部都显示一个状态栏,提供其他信息。

1 绝缘值
2 刷新时间进度栏
注: 如果过滤参数设置为 4s*/2s* 则不显示进度栏。
3 柱状图以对数刻度指示绝缘等级。该符号表示绝缘警报阈值。
4

状态栏显示与当前绝缘警报状态有关的其他信息。不同类型的状态栏如下所示:

  • 绝缘警报活动时间延迟:已测量绝缘故障,并且绝缘警报时间延迟处于活动状态。此栏显示时间延迟进度栏。

  • 绝缘警报信号采集日期和时间

  • 绝缘警报退出日期和时间

  • 绝缘警报继电器确认

状态栏还可以指示:

  • 循环自动测试在后台运行

  • 正在进行第一次测量(注入功能启动时或重新激活后)

5

上下文按钮,用于导航绝缘屏幕或启动手动自动检测。

绝缘电阻测量 (R)

默认情况下设备显示系统的绝缘电阻测量值。

检测到绝缘警报:绝缘故障

当绝缘值低于绝缘警报阈值时,设备显示绝缘故障屏幕。

只要检测到绝缘警报,屏幕就会闪烁。

有两种可能的情况:

  • 通过按下 按钮确认绝缘警报。

  • 如果不确认绝缘警报并且系统绝缘返回到高于绝缘警报阈值的值,则屏幕显示瞬时故障。

已确认绝缘警报

确认绝缘警报后,将显示此屏幕。状态栏显示确认绝缘故障的时间。

已激活的预防性警报

当激活预防性警报时显示此屏幕。

瞬时故障

发生瞬时故障时显示此屏幕。

通过按按钮确认瞬时警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.