DOCA0100ES-08

Enclavamiento del chasis en cualquier posición

Descripción

El chasis se puede enclavar en cualquier posición (enchufado, test o desenchufado).

Esta función de bloqueo requiere una adaptación mecánica del chasis, que se explica en el procedimiento siguiente.

Cuando el chasis está enclavado, la manivela no se puede insertar en la inserción de la manivela de enchufado.

El chasis se puede enclavar en cualquier posición:

  • Mediante los tres candados con un diámetro de 5 a 8 mm de serie.

  • Mediante uno o dos candados opcionales.

Se pueden usar cerraduras además de los candados.

Enclavamiento del chasis VSPD mediante el accesorio de cerradura

El enclavamiento del chasis mediante el accesorio de cerradura y los procedimientos de enclavamiento y desenclavamiento son los mismos que para el enclavamiento del chasis en posición desenchufado.

Adaptación del chasis

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Al instalar o retirar el aparato, es necesario que el chasis esté bien fijado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Use este procedimiento para adaptar el mecanismo de enclavamiento del chasis de modo que se pueda enclavar el chasis en cualquier posición.

Paso

Descripción

1

Extracción de la placa de identificación del bornero y la cubierta frontal del chasis. (Consulte el procedimiento siguiente)

2

Cambio de la posición de la cerradura.

3

Reinstalación de la cubierta frontal del chasis y de la placa de identificación del bornero.

Extracción de la placa de identificación del bornero y de la cubierta frontal del chasis

Antes de iniciar el procedimiento, compruebe que el aparato esté en posición desenchufado y extraiga el aparato del chasis.

Paso

Acción

1

Retire los dos tornillos que sujetan la placa de identificación del bornero con la ayuda de un destornillador PZ2.

2

Retire con cuidado la placa de identificación del bornero.

3

Retire los dos tornillos que sujetan la cubierta frontal del chasis con la ayuda de un destornillador PZ2.

4

Saque la cubierta frontal del chasis.

Cambio de la posición de la cerradura

Paso

Acción

1

Identifique la posición de la cubierta de plástico de la cerradura.

2

Levante la cubierta de plástico de la cerradura y manténgala levantada.

3

Retire los dos tornillos que sujetan la cerradura con la ayuda de un destornillador PZ2.

4

Retire la cerradura.

5

Gire la cerradura 180° para cambiar del enclavamiento en posición de desconexión (A) al enclavamiento en cualquier posición (B).

6

Con un dedo, presione hacia abajo la pestaña que hay detrás de la ranura de la cerradura.

7

Inserte la cerradura, asegurándose de que la hendidura quede en la parte izquierda.

8

Atornille la cerradura en su lugar con los dos tornillos, utilizando un destornillador PZ2.

Suelte la cubierta de plástico para que pueda volver a su posición.

Reinstalación de la cubierta frontal del chasis y de la placa de identificación del bornero

Paso

Acción

1

Vuelva a colocar la cubierta frontal del chasis.

2

Atornille la cubierta frontal en su lugar con los dos tornillos y la ayuda de un destornillador PZ2.

3

Deslice la placa de identificación del bornero a su lugar.

4

Atornille la placa de identificación del bornero con los dos tornillos y la ayuda de un destornillador PZ2.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.