Verrouillage "toute position" du châssis
Description
Le châssis peut être verrouillé en toute position (embroché, test, ou débroché).
Cette fonction de verrouillage nécessite une adaptation mécanique du châssis, expliquée dans la marche à suivre ci-dessous.
Lorsque le châssis est verrouillé, la manivelle d'embrochage ne peut être insérée dans l'ouverture d'embrochage.
Le châssis peut être verrouillé en toute position :
-
Par des verrous (3 maximum) à cadenas de diamètre 5-8 mm en standard
-
Par une à deux serrures (en option).
Les serrures peuvent être utilisées conjointement avec les cadenas.
Verrouillage du châssis grâce à l'accessoire de verrouillage par serrure VSPD
Le verrouillage du châssis grâce à l'accessoire de verrouillage par serrure et les procédures de verrouillage et de déverrouillage sont les mêmes que pour le verrouillage du châssis en position Débroché.
Adapter le châssis
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le châssis doit être solidement fixé lors
de l'installation ou du retrait de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Suivez cette procédure pour adapter le mécanisme de verrouillage du châssis afin de pouvoir verrouiller le châssis en toute position.
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
1 |
Retrait de la plaque d'identification des borniers et du capot avant du châssis. (Consultez la procédure suivante) |
|
2 |
|
|
3 |
Réinstallation du capot avant du châssis et de la plaque d'identification des borniers. |
Retrait de la plaque d'identification des borniers et du capot avant du châssis
Avant de commencer, vérifiez que l'appareil est en position Débroché et retirez l'appareil du châssis.
DANGER