Bloqueo del aparato en posición abierta con cerraduras
Descripción
Se pueden usar cerraduras opcionales:
-
Para bloquear un MasterPacT MTZ1 en la posición abierta. Si el aparato está bloqueado, no se puede cerrar localmente con el botón pulsador de cierre ni de forma remota.
-
Para enclavar varios aparatos MasterPacT MTZ1 bloqueados con la misma llave.
Para poder usar cerraduras para bloquear el aparato en la posición abierta, se necesita un accesorio opcional de enclavamiento en posición "abierto".
Este accesorio no es compatible con el accesorio de enclavamiento con candado en posición "abierto" VCPO, los dos accesorios no se pueden utilizar a la vez.
Este accesorio no es compatible con el botón pulsador de cierre BPFE.
Accesorio de enclavamiento en posición "abierto" VSPO
El accesorio de enclavamiento
en posición "abierto" es un accesorio opcional que se monta en
la parte frontal del aparato.
El accesorio de enclavamiento con cerradura en posición "abierto" se puede instalar con:
-
Una cerradura
-
Dos cerraduras con llaves idénticas o diferentes
Se pueden instalar los tipos siguientes de cerraduras:
|
Cerradura Ronis ![]() |
Cerradura Profalux ![]() |
Cerradura Castell (cerradura no suministrada) ![]() |
Cerradura Kirk (cerradura no suministrada) ![]() |
Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE56770.
Bloqueo del aparato en posición abierta
Para los aparatos equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para bloquear el aparato en la posición abierta.
Desbloqueo del aparato
Para los aparatos equipados con dos cerraduras, se deben insertar ambas llaves en las cerraduras para desbloquearlos.