Verrouillage de l'appareil en position Ouvert à l'aide de serrures
Description
Des serrures en option peuvent être employées :
-
Pour verrouiller un MasterPacT MTZ1 en position Ouvert. Lorsqu'il est verrouillé, l'appareil ne peut être fermé, que ce soit localement, avec le bouton-poussoir de fermeture, ou à distance.
-
Pour interverrouiller plusieurs appareils MasterPacT MTZ1 à l'aide d'une seule et même clé.
Pour verrouiller l'appareil en position Ouvert à l'aide de serrures, l'accessoire correspondant (fourni en option) est nécessaire.
Cet accessoire n'est pas compatible avec l'accessoire de verrouillage VSPO en position Ouvert par cadenas, les deux accessoires ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Cet accessoire n'est pas compatible avec le bouton-poussoir de fermeture BPFE.
Accessoire de verrouillage VSPO en position Ouvert
L'accessoire de verrouillage
en position Ouvert est un accessoire en option monté sur la face
avant de l'appareil.
L'accessoire de verrouillage en position Ouvert par serrure peut être installé avec :
-
Une serrure.
-
Deux serrures avec des clés identiques ou différentes.
Il est possible d'installer les types de serrures suivants :
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE56770
Verrouiller l'appareil en position Ouvert
Pour les appareils équipés de deux serrures, le verrouillage d'une seule est nécessaire au verrouillage de l'appareil en position Ouvert.
Déverrouiller l'appareil
Pour les appareils équipés de deux serrures, il faut introduire une clé dans chaque serrure pour déverrouiller l'appareil.