Pruebas de comunicación
Prueba de red de comunicación
El software EcoStruxure Power Commission se puede usar para probar la red de comunicación entre todos los aparatos de comunicación del proyecto:
-
Los interruptores automáticos conectados a la red Ethernet mediante una interfaz IFE o EIFE Ethernet.
-
Los interruptores automáticos conectados a una red de línea serie Modbus mediante una interfaz IFM apilada en un servidor IFE Ethernet.
-
Los interruptores automáticos conectados a una red de línea serie Modbus desde una interfaz IFM.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable RJ45 a una red de comunicación, en la interfaz IFE o EIFE Ethernet, o la interfaz IFM, por ejemplo. |
|
2 |
En el software EcoStruxure Power Commission, en (Crear informe, Prueba de comunicación e informe), seleccione los aparatos que se van a probar de la lista de aparatos de comunicación definidos en el proyecto. |
|
3 |
Haga clic en (Ejecutar prueba). Se prueban todos los aparatos seleccionados. |
|
4 |
Los resultados se muestran al final de la prueba. |
|
5 |
Genere el informe de prueba del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades. |
Pruebas de control remoto
Si los interruptores automáticos MasterPacT MTZ se pueden abrir y cerrar de forma remota mediante la red de comunicación, utilice las pruebas siguientes para comprobar el funcionamiento correcto del control remoto:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable RJ45 a una red de comunicación, en la interfaz IFE o EIFE Ethernet, o la interfaz IFM, por ejemplo. |
|
2 |
Compruebe que el modo de control está ajustado en Auto: Remoto. |
|
3 |
En el software EcoStruxure Power Commission, seleccione el interruptor automático y conéctese a él. |
|
4 |
Haga clic en la ficha para acceder a los botones y . |
|
5 |
Compruebe que se puede abrir y cerrar el aparato MasterPacT MTZ de forma remota. Estas acciones están protegidas con contraseña. |