DOCA0101ES-09

Diagnóstico de alarmas

@writer: This topic is shared in MTZ1 and MTZ2/3 user guides . Any changes made will be made in all these guides.

Secuencia de diagnóstico

En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar tras detectar una alarma la unidad de control MicroLogic X. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.

Paso

Acción

1

Identifique la alarma detectada.

2

Pulse Aceptar para ver detalles de la alarma detectada en la pantalla:

  • Un mensaje de alarma.

  • La fecha y hora en las que se produjo la alarma.

3

Consulte la lista de mensajes de alarma en las tablas siguientes y realice las acciones recomendadas.

4

Pulse Aceptar para confirmar la alarma y volver al menú Inicio.

5

Pulse el botón de prueba/restablecimiento durante 3 segundos para restablecer los eventos retenidos y apagar los indicadores LED de causa del disparo y el indicador LED de servicio.

Identificación de la alarma detectada

La unidad de control MicroLogic X indica las alarmas con:

  • El indicador LED Ready (apagado o verde intermitente)

  • El LED de servicio (rojo o naranja)

  • Una pantalla de alarma emergente (roja o naranja)

El color del LED de servicio detecta e indica dos niveles de alarma:

  • Rojo para las alarmas detectadas de gravedad alta.

  • Naranja para las alarmas detectadas de gravedad media.

Indicador LED preparado

Indicador LED de servicio

Pantalla de MicroLogic X

Indicadores LED de causa del disparo

Descripción

Indicador LED Ready en verde intermitente o indicador LED Ready apagado.

Indicador LED de servicio encendido en rojo.

Todos los indicadores LED están apagados o encendidos.

Alarma de gravedad alta

Indicador LED Ready en verde intermitente.

Indicador LED de servicio en naranja.

Todos los indicadores LED están apagados.

Alarma de gravedad media

Acción recomendada tras la detección de alarmas de gravedad alta

En la siguiente tabla se indica la acción que debe realizarse según el mensaje de alarma.

Para obtener más información, consulte los mensajes de eventos en DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario, en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Código

Mensaje de alarma

Descripción de la alarma

Acción recomendada

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado un fallo grave en el funcionamiento de la unidad de control.

NOTA: El fallo dispara o no dispara el aparato, según el fallo detectado.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1408

Sensor diferencial (Vigi) desconectado

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que un sensor de diferencial (Vigi) se ha desconectado.

Compruebe la conexión del sensor de diferencial externo (Vigi).

0x1409

No se puede leer el conector del sensor

La unidad de control no puede leer el valor del conector del sensor.

Compruebe la conexión del conector del sensor y los Performer Plugs. Si la conexión es buena pero vuelve a fallar, sustituya el conector del sensor o la unidad de control.

0x1413

Prueba I∆n/Ig: sin disparo

El diferencial (I∆n)/a tierra (Ig) no se ha disparado.

Reinicie la prueba. Si falla de nuevo, sustituya la unidad de control.

0x1430

Configuración de la protección restablecida a los valores de fábrica

Si está apagada, la unidad de control se restablecerá a los valores de protección predeterminados en el siguiente reinicio debido a una incidencia en la unidad de control.

Actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. De lo contrario, prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X

0x1442

Desgaste de los contactos > 100 %. Sustituya CB

El indicador de desgaste de los contactos ha alcanzado el umbral del 100 %.

Sustituya el interruptor automático. Consulte la interpretación del desgaste de los contactos en EcoStruxure Power Device para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, funcionar y dispararse.

0x1444

El CB ha alcanzado el número máximo de operaciones

El interruptor automático ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya el interruptor automático.

0x1446

La unidad de control MicroLogic ha alcanzado el máximo de su vida útil

La unidad de control MicroLogic ha alcanzado 15 años de vida útil.

Sustituya la unidad de control MicroLogic X.

0x1451

El MCH ha alcanzado el número máximo de operaciones

El motorreductor MCH ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya el MCH.

0x1453

La bobina de disparo MX1 ha alcanzado el número máximo de operaciones

La bobina de disparo MX1 ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya la bobina de disparo MX1.

0x1455

La bobina de disparo XF ha alcanzado el número máximo de operaciones

La bobina de disparo XF ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya la bobina de disparo XF.

0x1457

La bobina de disparo por infratensión MN ha alcanzado el número máximo de operaciones

La bobina de disparo por infratensión MN ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

0x1459

La bobina de disparo MX2 ha alcanzado el número máximo de operaciones

La bobina de disparo MX2 ha alcanzado el número máximo de operaciones.

Sustituya la bobina de disparo MX2.

0x150F

Sustituya el interruptor automático.

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la avería de todos los sensores de corriente internos del interruptor automático.

Sustituya el interruptor automático.

0x1510

Sustituya el interruptor automático. Tsd forzado a 0.

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la avería de todos los sensores de corriente internos del interruptor automático y que el Tsd está forzado a 0.

Sustituya el interruptor automático.

0x1511

Planifique la sustitución del interruptor automático.

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la avería de uno o dos sensores de corriente internos del interruptor automático.

Prevea la sustitución del interruptor automático.

0x1512

Sustituya el interruptor automático.

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una avería importante de uno o dos sensores de corriente internos del interruptor automático.

Sustituya el interruptor automático.

Para obtener más información sobre el número máximo de operaciones de piezas individuales, consulte DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Acción recomendada tras alarmas de gravedad media

En la siguiente tabla se indica la acción que debe realizarse según el mensaje de alarma.

Para obtener más información, consulte los mensajes de eventos en DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario, en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Código

Mensaje de alarma

Descripción de la alarma

Acción recomendada

0x03F5

Prealarma de Ir (I > 90 % Ir)

Se ha iniciado la prealarma de protección de largo retardo: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al 90 % del umbral Ir. El interruptor automático está funcionando cerca del umbral Ir.

Compruebe la carga.

0x0D00

Discrepancia crítica módulos hardware

Hay una discrepancia de hardware grave entre los módulos instalados que impide su funcionamiento.

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware crítica con el menú de firmware del software EcoStruxure Power Commission. Sustituya el módulo.

0x0D01

Discrepancia crítica de módulos de firmware

Hay una discrepancia de software grave entre los módulos ULP instalados que impide su funcionamiento.

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Actualice el módulo.

0x0D02

Discrepancia no crítica módulos hardware

Hay una discrepancia de hardware leve entre los módulos instalados que impide su funcionamiento correcto.

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de hardware no crítica con el menú de firmware del software EcoStruxure Power Commission. Prevea la sustitución del módulo.

0x0D03

Discrepancia no crítica de módulos de firmware

Hay una discrepancia de software leve entre los módulos instalados que impide su funcionamiento correcto.

Compruebe qué módulo tiene una discrepancia de firmware no crítica con el software EcoStruxure Power Commission. Prevea la actualización del módulo.

0x0D06

Error de configuración: doble ajuste o inhibir comando de cierre

Existe un error de declaración entre el módulo IO y la unidad de control.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Error de configuración de doble ajuste:

    1. Establezca el Modo de conmutación en IO - 1 cable o IO - 2 cables.

    2. Establezca el módulo IO con asignación de doble ajuste.

  • Error de configuración de orden de inhibición de cierre:

    1. Establezca Permitir control mediante entrada digital al cerrar interruptor automático como activado.

    2. Establezca el módulo IO con asignación de Habilitar/Inhibir comando de cierre.

0x0D08

Conflicto de direcciones entre módulos

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una presencia imprevista de un módulo IO2 cuando no hay ningún módulo IO1 instalado.

Si hay dos módulos IO instalados en el sistema, asegúrese de que uno esté configurado como IO#1 y el otro, como IO#2.

0x0D09

Discrepancia firmware en CU

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una discrepancia entre las versiones del firmware de los procesadores de la unidad de control.

Compruebe la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission. Si no es la más reciente, actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X.

0x0D0A

Configuración de fábrica de la unidad de control no válida n.º 1

La configuración de fábrica de la unidad de control no es válida.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x0D0C

Error de configuración IO/CU: inhibición de protección opcional

Existe un error de declaración entre el módulo IO y la unidad de control para la inhibición de funciones de protección opcionales.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO con asignación de inhibición de protección opcional.

  • Si no desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO sin asignación de inhibición de protección opcional.

0x0D0D

Error de configuración IO y CU: modo local/remoto

Existe un error de declaración entre el módulo IO y la unidad de control para la asignación de modo local/remoto.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle el modo L/R, conecte un módulo IO con asignación de modo L/R.

  • Si no desea que el módulo IO controle el modo L/R, conecte un módulo IO sin asignación de modo L/R.

0x0D0E

Discrepancia entre la pantalla y MicroLogic

La comprobación automática de la unidad de control detectó una discrepancia entre la versión de hardware de la pantalla integrada y la versión de firmware de la unidad de control.

Sustituya la pantalla integrada.

0x1108

Protección cambiada por comunicación

La comunicación del controlador remoto, el software EcoStruxure Power Commission o EcoStruxure Power Device cambió los parámetros de protección.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x1120

Comunicación perdida con el módulo IO 1

La unidad de control ha perdido la comunicación con el módulo IO1.

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IO1. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x1121

Comunicación perdida con el módulo IO 2

La unidad de control ha perdido la comunicación con el módulo IO2.

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IO2. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x1122

Comunicación perdida con el módulo EIFE o IFE

La unidad de control ha perdido la comunicación con el módulo EIFE o IFE.

Compruebe la fuente de alimentación del módulo EIFE o IFE. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x1123

Comunicación perdida con el módulo IFM

La unidad de control ha perdido la comunicación con el módulo IFM.

Compruebe la fuente de alimentación del módulo IFM. Compruebe la conexión del cable ULP.

0x112C

Error de actualización del firmware de la unidad de control

La actualización del firmware de la unidad de control no se ha realizado correctamente.

Reinicie el procedimiento de actualización. Si vuelve a aparecer el mensaje, planifique la sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1471

0x1472

Comprobación automática de la unidad de control

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x147B

Pantalla o comunicación inalámbrica no válida

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una pantalla o comunicación inalámbrica no válida.

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada, que contiene la antena inalámbrica.

0x1411

Medición y protección opcional no válidas 1

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado un resultado no válido con un impacto leve en la medición y otras funciones de la unidad de control.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1414

0x1415

Comunicación NFC no válida

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una conexión de NFC no válida.

Prevea la sustitución de la pantalla integrada, que contiene la antena inalámbrica.

0x1422

Comunicación Bluetooth no válida

La autoprueba de la unidad de control ha detectado la ausencia de comunicación Bluetooth de bajo consumo.

Prevea la sustitución de la pantalla incorporada.

0x1433

Sustituya la batería interna

El nivel de la batería de litio está por debajo de 3 V, por lo que es necesario sustituirla pronto.

Sustituya la batería interna.

0x1434

Comprobación de diagnóstico automático: firmware

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una incidencia interna del firmware.

Actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic X con el software EcoStruxure Power Commission.

0x1438

Pérdida de tensión principal y el interruptor automático está cerrado

El interruptor automático está cerrado, pero no se detecta tensión.

Compruebe la tensión principal en la barra de bus.

0x1440

Desgaste de los contactos > 60 %. Compruebe los contactos

El indicador de desgaste de los contactos ha alcanzado el umbral del 60 % o está por encima de ese umbral.

Inspeccione visualmente la cámara de corte y los contactos principales en el siguiente mantenimiento programado. Consulte la interpretación del desgaste de los contactos en EcoStruxure Power Device si desea calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, actuar y disparar.

0x1441

Desgaste de los contactos > 95 %. Prevea una sustitución

El indicador de desgaste de los contactos ha alcanzado el umbral del 95 % o está por encima de ese umbral.

Prevea la sustitución del interruptor automático. Consulte la interpretación del desgaste de los contactos en EcoStruxure Power Device para calcular la capacidad del interruptor automático para aislar, soportar el servicio nominal, funcionar y dispararse.

0x1443

La vida útil restante de CB está por debajo del umbral de alarma

El interruptor automático ha alcanzado el 80 % del número máximo de operaciones.

Prevea la sustitución del interruptor automático. Para mejorar esta alarma teórica teniendo en cuenta parámetros ambientales, puede solicitar el diagnóstico de envejecimiento. Si el aparato está conectado a la nube, use EcoStruxure Asset Advisor para el diagnóstico de envejecimiento remoto. De lo contrario, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric para realizar un diagnóstico de envejecimiento local.

0x1445

La vida útil restante de MicroLogic está por debajo del umbral de alarma

La unidad de control ha alcanzado 12 años de vida útil.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. Para optimizar esta alarma teórica teniendo en cuenta parámetros ambientales, puede solicitar el diagnóstico de envejecimiento. Si el aparato está conectado a la nube, use EcoStruxure Asset Advisor para el diagnóstico de envejecimiento remoto. De lo contrario, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric para realizar un diagnóstico de envejecimiento local.

0x1450

El contador de funcionamiento de carga MCH está por encima del umbral de alarma

El motorreductor MCH ha alcanzado el 80 % del número máximo de operaciones.

Prevea la sustitución de MCH. Consulte la fecha prevista de sustitución en EcoStruxure Power Device.

0x1452

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo MX1 está por encima del umbral de alarma

La bobina de disparo MX1 ha alcanzado el 80 % del número máximo de operaciones.

Prevea la sustitución de la bobina MX1. Consulte la fecha prevista de sustitución en EcoStruxure Power Device.

0x1454

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo XF está por encima del umbral de alarma

La bobina de disparo XF ha alcanzado el 80 % del número máximo de operaciones.

Prevea la sustitución de la bobina XF. Consulte la fecha prevista de sustitución en EcoStruxure Power Device.

0x1456

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo por infratensión MN está por encima del umbral de alarma

La bobina de disparo por infratensión MN ha alcanzado el 80 % del número máximo de operaciones.

Planifique la sustitución de la bobina de disparo de infratensión MN. Consulte la fecha prevista de sustitución en EcoStruxure Power Device.

0x1458

El contador de funcionamiento de la bobina de disparo MX2 está por encima del umbral de alarma

La bobina de disparo MX2 ha alcanzado el 80 % del número máximo de operaciones.

Prevea la sustitución de la bobina MX2. Consulte la fecha prevista de sustitución en EcoStruxure Power Device.

0x1460

Comprobación automática no válida: bobina de disparo MX1

La comprobación automática de la unidad de control de la bobina de disparo MX1 ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Prevea la sustitución de la bobina de disparo MX1.

0x1461

No se ha detectado la bobina de disparo MX1

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la ausencia inesperada de la bobina MX1.

Compruebe la conexión de la bobina MX1.

0x1462

Comprobación automática no válida: bobina de disparo XF

La comprobación automática de la unidad de control de la bobina de disparo XF ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Prevea la sustitución de la bobina de disparo XF.

0x1463

No se ha detectado la bobina de disparo XF

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la ausencia inesperada de la bobina XF.

Compruebe la conexión de la bobina XF.

0x1464

Comprobación automática no válida: bobina de disparo por infratensión MN

La comprobación automática de la unidad de control de la bobina de disparo por infratensión MN ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Planifique la sustitución de la bobina de disparo de infratensión MN.

0x1465

Bobina de disparo por infratensión MN no detectada

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la ausencia inesperada de la bobina de disparo por infratensión MN.

Compruebe la conexión de la bobina de disparo de infratensión MN.

0x1466

Caída de tensión en la bobina de disparo por infratensión MN

El interruptor automático se abrió porque no hay tensión de control en la bobina de disparo por infratensión MN.

Compruebe la tensión de control.

0x1467

Pérdida de comunicación en la bobina de disparo por infratensión MN

La unidad de control ha perdido la comunicación con la bobina de disparo por infratensión MN.

Compruebe la conexión interna de la bobina de disparo por infratensión MN.

0x1468

Comprobación automática no válida: bobina de disparo MX2

La comprobación automática de la unidad de control de la bobina de disparo MX2 ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Prevea la sustitución de la bobina de disparo MX2.

0x1469

No se ha detectado la bobina de disparo MX2

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado la ausencia inesperada de la bobina MX2.

Compruebe la conexión de la bobina MX2.

0x140F

0x1474

0x1475

0x1476

Configuración de protección no accesible

La unidad de control no puede acceder a la configuración de protección.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1479

Medición y protección opcional no válidas

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado una medición no válida o una función de protección opcional no válida de la unidad de control.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x6200

Inicio de Ir (I > 105 % Ir)

Se ha iniciado la protección de largo retardo: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral Ir. El interruptor automático se disparará al final del retardo.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6300

Funcionamiento de Ir

La protección de largo retardo ha funcionado: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral Ir y ha transcurrido el retardo tr.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6301

Funcionamiento de Isd

La protección de largo retardo ha funcionado: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral Isd y ha transcurrido el retardo tsd.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6302

Funcionamiento de Ii

La protección instantánea ha funcionado: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral Ii (sin retardo).

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x050C

Alarma Ig

La alarma de defecto a tierra ha funcionado: la corriente de defecto a tierra es superior al umbral de alarma Ig y ha transcurrido el retardo tg.

Compruebe el aislamiento entre fase/neutro y tierra.

0x6303

Funcionamiento de Ig

La protección de defecto a tierra ha funcionado: la corriente de defecto a tierra es superior al umbral Ig y ha transcurrido el retardo tg.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x050D

Alarma I∆n

La alarma de diferencial ha funcionado: la corriente de diferencial es superior al umbral de alarma I∆n y ha transcurrido el retardo t∆n.

Compruebe el aislamiento entre fase/neutro y tierra.

0x6304

Funcionamiento I∆n

Se ha iniciado la protección de diferencial (I∆n): la corriente de diferencial es superior al umbral I∆n y ha transcurrido el retardo t∆n.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6310

Funcionamiento por infratensión en 1 fase

La protección contra infratensión de una fase ha funcionado: una de las tres tensiones supervisadas es inferior al umbral Vmin1.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x632A

Funcionamiento por infratensión en las 3 fases

La protección contra infratensión de las tres fases ha funcionado: las tres tensiones supervisadas son inferiores al umbral Vmin2.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6311

Funcionamiento por sobretensión en 1 fase

La protección contra sobretensión de una fase ha funcionado: una de las tres tensiones supervisadas es superior al umbral Vmax1.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x632B

Funcionamiento por sobretensión en las 3 fases

La protección contra sobretensión de las tres fases ha funcionado: las tres tensiones supervisadas son superiores al umbral Vmax2.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6315

Operación a infrafrecuencia

La protección contra infrafrecuencia ha funcionado: la frecuencia es inferior al umbral Fmin.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6316

Operación a sobrefrecuencia

La protección contra sobrefrecuencia ha funcionado: la frecuencia es superior al umbral Fmax.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6314

Funcionamiento por potencia inversa

La protección contra potencia inversa ha funcionado: la potencia inversa es superior al umbral Rp y ha transcurrido el retardo tRp.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6321

Funcionamiento de largo retardo IDMTL

La protección de largo retardo IDMTL ha funcionado: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral Ir de IDMTL y ha transcurrido el retardo tr de IDMTL.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6323

Funcionamiento por sobrecorriente direccional directa

La protección contra sobrecorriente direccional directa ha funcionado: la sobrecorriente direccional directa es superior al umbral Ifw y ha transcurrido el retardo tfw.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6324

Funcionamiento por sobrecorriente direccional inversa

La protección contra sobrecorriente direccional inversa ha funcionado: la sobrecorriente direccional inversa es superior al umbral Irv y ha transcurrido el retardo trv.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x6332

Funcionamiento IDMTG Ig

La protección de defecto a tierra IDMTG ha funcionado: la corriente de defecto a tierra es superior al umbral IDMTG Ig y ha transcurrido el retardo IDMTG tg.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x0C04

Alarma de autodiagnóstico ESM (módulo de conmutación ERMS)

La comprobación automática ESM ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Prevea la sustitución de ESM (módulo de conmutación ERMS).

0x0C05

Pérdida de comunicación con ESM (módulo de conmutación ERMS)

La unidad de control ha perdido la comunicación con el módulo ESM (módulo de conmutación ERSM).

Prevea la sustitución de ESM (módulo de conmutación ERMS).

0x142C

La protección Ig está establecida en modo desactivado

La protección Ig (versión IEC) está desactivada.

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x142F

La última modificación de los ajustes de protección no se ha aplicado por completo

La unidad de control no aplicó la última modificación.

Aplique de nuevo los ajustes de protección.

0x147C

Comprobación automática de protección opcional no válida

La comprobación automática de la unidad de control de las protecciones opcionales ha detectado un resultado no válido con un impacto leve.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x6306

Orden de disparo por autoprotección definitiva (SELLIM)

La protección instantánea integrada (SELLIM) ha funcionado: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral SELLIM (sin retardo).

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x631D

Orden de disparo por autoprotección definitiva (DIN/DINF)

La protección instantánea integrada (DIN/DINF) ha funcionado: al menos una de las corrientes de fase o de neutro es superior al umbral DIN/DINF (sin retardo).

No es necesaria ninguna acción, es solo información.

0x1480

Programar mantenimiento básico en el plazo de un mes

Debe realizarse un programa de mantenimiento básico en el plazo de un mes.

Planifique la programación del programa de mantenimiento preventivo básico (1) en un plazo de un mes. Para efectuar dicha planificación, editar el informe y realizar un seguimiento de la intervención de mantenimiento, puede usar la aplicación EcoStruxure Facility Expert.

0x1481

Programar mantenimiento estándar en el plazo de un mes

Debe realizarse un programa de mantenimiento estándar en el plazo de un mes.

Planifique la programación del programa de mantenimiento preventivo estándar (1) en un plazo de un mes. Para efectuar dicha planificación, editar el informe y realizar un seguimiento de la intervención de mantenimiento, puede usar la aplicación EcoStruxure Facility Expert.

0x1482

Programar mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses

Debe realizarse un programa de mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses.

Planifique el programa de mantenimiento preventivo del fabricante para que se ejecute antes de tres meses. Para efectuar dicha planificación, editar el informe y realizar un seguimiento de la intervención de mantenimiento, puede usar la aplicación EcoStruxure Facility Expert.

(1) Los planes de servicio globales que facilita Schneider Electric pueden incluir planes de mantenimiento para su equipo, con una redacción diferente para los niveles de mantenimiento:

  • El mantenimiento básico para usuarios finales de esta guía corresponde al mantenimiento rutinario en planes de servicio y en guías de mantenimiento de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X.

  • El mantenimiento estándar para usuarios finales de esta guía corresponde al mantenimiento intermedio en planes de servicio y en guías de mantenimiento de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X.

  • El mantenimiento del fabricante sigue siendo el mismo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?