Extraire l'appareil débrochable
Vidéo de démonstration du retrait d’un appareil débrochable
Pour accéder à une vidéo qui montre comment retirer un appareil débrochable, vous pouvez cliquer ici, scanner le code QR ou copier et coller le lien dans votre navigateur Web :
La vidéo de démonstration inclut :
-
Débrochage d’un appareil débrochable
-
Embrochage d’un appareil débrochable
-
Installation d’un appareil débrochable dans le châssis
Extraire l'appareil
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le châssis doit être solidement fixé lors
de l'installation ou du retrait de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
|
Étape |
Action |
|
|---|---|---|
|
1 |
Lorsque l'appareil est en position Débroché, relâchez le ressort de fermeture en appuyant sur le bouton-poussoir de fermeture. Si le ressort de fermeture est tendu, l'appareil se ferme. NOTE: Pour les appareils débrochables munis de l'interverrouillageDAE (désarmement automatique à l'extraction), le ressort de fermeture est désarmé lorsque l'appareil
est basculé de la position Débroché à la position
Extrait.
|
![]() |
|
2 |
Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture pour ouvrir l'appareil. |
![]() |
|
3 |
Appuyez sur les manettes d'enclenchement des rails et maintenez-les vers le bas. |
![]() |
|
4 |
Sortez les rails au maximum en tirant sur les poignées d'extraction. Résultat : L'appareil est maintenu par les rails, hors du châssis, et prêt à être soulevé. |
|
Soulever l'appareil
L'appareil et le châssis disposent tous deux de poignées de manutention permettant de les soulever. Pour soulever l'appareil, utilisez un dispositif de levage fixé aux poignées de manutention, conformément aux instructions fournies dans cette section.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Soulevez l'appareil des rails du châssis à l'aide des poignées situées sur les côtés.

Poids de l'appareil
Le tableau suivant donne le poids des différents appareils disponibles.
|
Nombre de pôles |
Appareil |
MTZ2 |
MTZ3 |
|---|---|---|---|
|
3P |
Partie mobile (débrochable) |
50 kg |
120 kg |
|
Châssis |
40 kg |
105 kg |
|
|
Appareil fixe |
50 kg |
120 kg |
|
|
4P |
Partie mobile (débrochable) |
65 kg |
160 kg |
|
Châssis |
55 kg |
140 kg |
|
|
Appareil fixe |
65 kg |
160 kg |



DANGER