Verrouillage de l'appareil en position Ouvert à l'aide de serrures
Description
Des serrures en option peuvent être employées :
-
Pour verrouiller un MasterPacT MTZ2/MTZ3 en position Ouvert. Lorsqu'il est verrouillé, l'appareil ne peut être fermé, que ce soit localement, avec le bouton-poussoir de fermeture, ou à distance.
-
Pour interverrouiller plusieurs appareils MasterPacT MTZ2/MTZ3 à l'aide d'une seule et même clé.
Pour verrouiller l'appareil en position Ouvert à l'aide de serrures, l'accessoire correspondant (fourni en option) est nécessaire.
Vous pouvez utiliser les serrures en plus des cadenas.
Accessoire de verrouillage VSPO en position Ouvert
L'accessoire de verrouillage en position Ouvert est un accessoire en option monté sur la face avant de l'appareil.
L'accessoire de verrouillage en position Ouvert peut être installé avec :
-
Une serrure.
-
Deux serrures avec des clés identiques ou différentes.
Il est possible d'installer les types de serrures suivants :
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE16146
Verrouiller l'appareil en position Ouvert
Pour les appareils équipés de deux serrures, le verrouillage d'une seule est nécessaire au verrouillage de l'appareil en position Ouvert.
Déverrouiller l'appareil
Pour les appareils équipés de deux serrures, il faut introduire une clé dans chaque serrure pour déverrouiller l'appareil.