DOCA0101FR-09

Verrouillage de l'appareil en position Ouvert à l'aide de cadenas

Description

Le MasterPacT MTZ2/MTZ3 peut être verrouillé en position Ouvert à l'aide de cadenas (en option). Lorsqu'il est verrouillé, l'appareil ne peut être fermé, que ce soit localement, avec le bouton-poussoir de fermeture, ou à distance.

Le verrouillage de l'appareil en position Ouvert par cadenas ne peut se faire qu'à l'aide d'un accessoire de verrouillage en option. Cet accessoire permet d'utiliser jusqu'à trois cadenas à manille de 5 à 8 mm de diamètre.

Accessoire de verrouillage VCPO en position Ouvert

L'accessoire de verrouillage en position Ouvert est un accessoire en option monté sur la face avant de l'appareil.

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE16146

Verrouiller l'appareil en position Ouvert

Étape

Action

1

Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture, et maintenez.

2

Tout en maintenant le bouton-poussoir d'ouverture enfoncé, tirez sur la languette de l'accessoire de verrouillage en position Ouvert.

3

Insérez le cadenas dans la languette, et fermez-le. Relâchez le bouton-poussoir d'ouverture.

Déverrouiller l'appareil

Étape

Action

1

Retirez le cadenas.

2

La languette de l'accessoire de verrouillage en position Ouvert se rétracte.

3

Appuyez sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?