DOCA0101ES-09

Solución de problemas: Operaciones de control mecánico

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Las operaciones de control mecánico son operaciones que se efectúan con los botones pulsadores de apertura y cierre.

El aparato no puede cerrarse utilizando el botón pulsador de cierre mecánico

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera.

El botón azul de rearme después de defecto no se ha restablecido.

  • Borre el defecto.

  • Pulse el botón azul de rearme después de defecto.

El aparato está bloqueado con un candado o una cerradura en la posición abierta.

Desbloquee el aparato.

El aparato está enclavado mecánicamente en un sistema de enclavamiento mecánico.

  • Compruebe la posición del otro aparato en el sistema de conmutación.

  • Modifique la situación para liberar el enclavamiento.

El testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar" muestra que el mecanismo está descargado.

.

El mecanismo de energía almacenada no está cargado.

  • Cargue manualmente el mecanismo.

  • Si el aparato está equipado con un motorreductor MCH, compruebe el suministro de alimentación al motor. Si el problema persiste, sustituya el motorreductor MCH.

El testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar" muestra que el mecanismo está cargado, pero que el aparato no está preparado para cerrarse.

La bobina de apertura MX recibe alimentación de forma permanente.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el aparato.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a una orden de apertura.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el aparato.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a que la fuente de alimentación no dispone de tensión suficiente.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MN (V > 0,85 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo MN.

Disparo por falta de tensión recurrente.

La tensión medida permanece en 0 V.

Establezca el parámetro de comportamiento de baja tensión, comportamiento de Vmin, en Forzar apagado si el IA está abierto. Para obtener más información, consulte DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario en los documentos relacionados al principio de esta guía.

El botón de desbloqueo de posición del chasis del aparato seccionable está pulsado.

El aparato no está conectado correctamente.

Finalice la conexión del aparato y asegúrese de que esté totalmente insertado en el chasis, en la posición de conectado. Compruebe que el botón de desbloqueo de posición haya saltado hacia fuera.

El aparato no puede abrirse utilizando el botón pulsador de apertura mecánica

Causas posibles

Soluciones

Incidencia del mecanismo de accionamiento o contactos soldados.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?