Liste des commandes et des codes d'erreurs du module BCM ULP
Liste des commandes
Le tableau ci-après répertorie les commandes du module BCM ULP avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites Exécution d'une commande.
|
Commande |
Code de commande |
Profil utilisateur |
|---|---|---|
|
Ouvrir le disjoncteur Ouvrir le disjoncteur |
904 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Fermer le disjoncteur Fermer le disjoncteur |
905 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Activation/inhibition de la commande de fermeture Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur |
910 |
Administrateur ou Opérateur |
Codes d'erreur
Outre les codes d'erreur génériques Résultat de la commande, les commandes du module BCM ULP génèrent les codes d'erreur suivants dans le registre 8021 :
|
Code d'erreur |
Description |
|---|---|
|
4759 (0x1297) |
Le disjoncteur est déclenché. Il doit être réinitialisé avant la commande. |
|
4760 (0x1298) |
Le disjoncteur est déjà fermé. |
|
4761 (0x1299) |
Le disjoncteur est déjà ouvert. |
|
4763 (0x129B) |
FDM121 en mode de contrôle local. Les commandes à distance ne sont pas autorisées. |
|
4766 (0x129E) |
La commande précédente est toujours en cours d'exécution. |
|
4767 (0x12A0) |
L'inhibition de la commande de fermeture est activée. |
|
4777 (0x12A9) |
Déjà en état d'interrogation (valide uniquement pour l'activation/l'inhibition de la commande de fermeture |
Tout autre code d'erreur positif signale une erreur interne.