0613IB1314-09

Lista de comandos y códigos de error del módulo BCM ULP

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo BCM ULP, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponda Ejecución de un comando.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Abrir interruptor automático Abrir interruptor automático

904

Administrador u operador

Cerrar interruptor automático Cerrar interruptor automático

905

Administrador u operador

Validar/bloquear orden de cierre Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático

910

Administrador u operador

Códigos de error

Además de los códigos de error genéricos Resultado del comando, los comandos del módulo BCM ULP generan los códigos de error siguientes devueltos en el registro 8021:

Código de error

Descripción

4759 (0x1297)

Interruptor automático disparado. Debe rearmarse antes del comando.

4760 (0x1298)

El interruptor automático ya está cerrado.

4761 (0x1299)

El interruptor automático ya está abierto.

4763 (0x129B)

FDM121 en modalidad de control local. No se permiten los comandos a distancia.

4766 (0x129E)

Hay un comando anterior en curso.

4767 (0x12A0)

Orden de bloqueo de cierre validada.

4777 (0x12A9)

Ya está en estado solicitado (válido sólo para validar/bloquear orden de cierre).

Cualquier otro código de error positivo es un error interno.