7IT02-0477-02

Modifica dei parametri IFL mediante il display

Per modificare i valori, è necessario conoscere alla perfezione la struttura del menu dell'interfaccia e i principi di spostamento generali.

Per ulteriori informazioni su come sono strutturati i menu, vedere MFLK1 menu.

Per modificare il valore di un parametro, seguire uno di questi due metodi:

  • Selezionare una voce (valore più unità) in un elenco.

  • Modificare un valore numerico, cifra per cifra e valore del carattere.

Per i parametri seguenti, è possibile modificare il valore numerico:

  • Data

  • Tempo

  • Password

  • Indirizzo Modbus

Selezione di un valore di un elenco

Per selezionare un valore di un elenco, utilizzare i pulsanti di menu su e giù per scorrere i valori del parametro fino a raggiungere il valore desiderato, quindi premere per confermare il nuovo valore del parametro.

Modifica di un valore numerico

Il valore numerico di un parametro è composto da cifre e quello più a destra è selezionato per impostazione predefinita. Per modificare un valore numerico, utilizzare i pulsante menu come segue:

  • per modificare la cifra selezionata.

  • per selezionare la cifra a sinistra di quella attualmente selezionata, oppure per tornare alla cifra a destra.

  • per confermare il nuovo valore del parametro.

Modifica di un valore del carattere

Il valore del carattere di un parametro è composto da un carattere e quello più a sinistra è selezionato per impostazione predefinita. Per modificare un valore del carattere, utilizzare i pulsanti menu come segue:

  • per modificare il carattere selezionato.

  • per selezionare il carattere a destra di quello attualmente selezionato, oppure per tornare al carattere a sinistra.

  • per confermare il nuovo valore del parametro.

Salvataggio di un parametro

Dopo aver confermato il parametro modificato, si verifica una delle due azioni seguenti:

  • Se il parametro è stato salvato correttamente, la schermata visualizza Salvato, quindi torna al display precedente.

  • Se il parametro non è stato salvato correttamente, la schermata visualizza Errore e la schermata di modifica rimane attiva. Un valore è considerato fuori intervallo quando è classificato come proibito o quando sono presenti vari parametri interdipendenti.

Eliminazione di una voce

Per eliminare la voce del parametro corrente, premere il pulsante Esc. Viene visualizzata la schermata precedente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?