7IT02-0477-02

Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale analizza le funzioni del MFLK1 localizzatore di guasti mobile (Vigilohm) e contiene le istruzioni di installazione e configurazione.

L'uso del manuale è destinato a progettisti, quadristi, installatori, integratori di sistemi e tecnici addetti alla manutenzione che operano sui sistemi di distribuzione elettrica non collegati a terra dotati di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD) con dispositivi di localizzazione guasti.

In tutto il manuale, il termine "dispositivo" si riferisce al localizzatore di guasti di isolamento dell'MFLK1. In tutto il manuale, il termine "IMD" fa riferimento a IM400, IM400L, IM400C. Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, vengono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.

Nel manuale si suppone che l'utente conosca il monitoraggio e la localizzazione dell'isolamento e abbia dimestichezza con l'apparecchio e il sistema di potenza nel quale è installato il contatore.

Il manuale non contiene istruzioni su come integrare i dati del dispositivo o configurare il dispositivo mediante sistemi o software di gestione dell'energia.

Contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per conoscere le opportunità di formazione aggiuntive disponibili riguardanti il dispositivo.

La documentazione più recente sul dispositivo può essere scaricata dal sito www.se.com.

Documenti correlati

Documentazione Numero
Scheda di istruzioni: Vigilohm MFLK1 NNZ92823
Catalogo Vigilohm PLSED310020EN
Sistema di messa a terra: soluzione per migliorare la disponibilità della rete elettrica industriale, guida all'applicazione PLSED110006EN
Messa a terra del sistema in BT (schema dei collegamenti di terra in BT, modalità neutro, dossier tecnico n° 172) CT172
Messa a terra del sistema IT (neutro non collegato a terra) in BT (schema IT (in neutro isolato) dei collegamenti alla messa a terra in BT, Dossier tecnico n° 178) CT178

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?