7IT02-0477-02

Effetto della capacità di dispersione e dei disturbi della frequenza sulla precisione delle misurazioni R

La capacità di dispersione (C) crea un percorso di dispersione per il segnale di misurazione e riduce il livello del segnale utile che scorre attraverso la resistenza di isolamento (R).

IMD immette un segnale di misurazione multi-frequenza adattivo con basse frequenze e include algoritmi di integrazione ad alte prestazioni. Rende il dispositivo compatibile con grandi sistemi di potenza con una capacità di dispersione elevata e opera fuori dall'intervallo di disturbi della frequenza. Poiché il dispositivo è compatibile con IMD, il dispositivo funziona correttamente anche con gli effetti della capacità di dispersione e dei disturbi della frequenza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?