7IT02-0477-02

Misurazioni di isolamento

Il dispositivo monitora l'isolamento del sistema di potenza senza messa a terra.

Per impostazione predefinita, il dispositivo misura e visualizza il flusso di corrente relativa in percentuale.

quando la localizzazione segnale è disponibile, il dispositivo:

  • misura e visualizza:

    • costantemente la resistenza di isolamento R (Ω)

    • la capacità di isolamento C, ovvero la capacità di dispersione del sistema di distribuzione alla messa a terra (μF).

  • calcola e visualizza l'impedenza Zc (kΩ) associata a C.

Per visualizzare questi valori, selezionare Menu > Monitoraggio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?