7IT02-0477-02

Configurazione di rete

I parametri della rete elettrica possono essere adattati in base alle applicazioni elettriche che si desidera monitorare.

Per accedere ai parametri di rete del dispositivo, selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

I parametri di rete sono i seguenti:

  • Disp. iniez.

  • Appl.

  • Individ. segnale

  • Filtraggio

  • Frequenza

  • Adatt. V

Per modificare il valore del parametro, vedere Modifica dei parametri IFL mediante il display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?