7IT02-0477-02

Sequenza verifica automatica

Durante la verifica automatica, le spie del dispositivo si accendono e le informazioni vengono visualizzate sul display.

I LED seguenti si accendono in sequenza e si spengono dopo il tempo predefinito:

  1. Allarme arancione

  2. Nessun allarme verde

  3. Stato prodotto rosso

  4. Stato prodotto verde

  5. Comunicazione arancione

Il relè cambia stato. Vedere Test con relè per ulteriori informazioni sull'esecuzione della verifica automatica con relè.

  • Se la verifica automatica ha esito positivo, viene visualizzata la schermata seguente per 3 secondi e quindi una schermata di stato:

  • Se la verifica automatica ha esito negativo, il LED Stato prodotto si accende e viene visualizzato un messaggio per indicare che il prodotto non funziona correttamente. Scollegare l'alimentazione ausiliaria del dispositivo e ricollegarla. Se il guasto persiste, contattare l'assistenza tecnica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?