7ES02-0477-02

Fecha/hora

La fecha/hora debe establecerse:

  • Durante el primer encendido.

  • Siempre que se realice un restablecimiento de fábrica.

  • Siempre que se interrumpa la fuente de alimentación.

  • Al pasar del horario de verano al de invierno y viceversa.

Si se interrumpe la fuente de alimentación auxiliar, el dispositivo conserva el ajuste de fecha y hora inmediatamente anterior a la interrupción. El dispositivo utiliza el parámetro de fecha y hora para fechar los fallos de aislamiento del sistema registrados. La fecha se muestra en el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La hora se muestra utilizando el siguiente formato de 24 horas: hh/mm.

Tras la puesta en marcha, el icono de reloj parpadea en la pantalla Resumen para indicar que es necesario establecer el reloj. Para establecer la fecha y la hora, consulte la sección Modificación de parámetros del IFL mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?