7ES02-0477-02

Pantalla

Puede establecer el contraste y la retroiluminación de la pantalla y activar el salvapantallas.

Puede acceder a los parámetros de pantalla del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Pantalla.

Los parámetros de pantalla y sus valores permitidos y predeterminados son los siguientes:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any changes.
Parámetro Valor predeterminado Valores permitidos
Contraste 50 % 10 % a 100 %
Retroilum. 100 % 10 % a 100 %
Salvapant. APAGADO
  • ENCENDIDO

    Si selecciona este valor, la pantalla se APAGA tras 5 minutos de inactividad. Si se pulsa cualquier botón o si se produce un fallo, la pantalla se ENCIENDE.

  • APAGADO

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros del IFL mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?