7ES02-0477-02

Frequencia

Puede establecer la frecuencia nominal de la aplicación supervisada.

  • 50 Hz (predeterminado).

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • CC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?