7ES02-0477-02

Descripción general del sistema de alimentación sin conexión a tierra

Un sistema de alimentación sin conexión a tierra es un sistema de puesta a tierra que mejora la continuidad del servicio de los sistemas de alimentación y la protección de las personas y los equipos, incluso en caso de fallo a tierra.

Este sistema debe supervisarse mediante un dispositivo específico en aplicaciones concretas, como hospitales, aplicaciones navales, industrias pesadas, ferrocarriles, plantas de energía nuclear y otras instalaciones críticas, en las que la seguridad y la continuidad del servicio deben garantizarse incluso en caso de producirse un fallo a tierra. En último lugar, este sistema se selecciona en ocasiones debido a que puede facilitar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Mientras que el neutro del transformador del sistema se encuentra aislado de la tierra, o está conectado a través de una impedancia específica, los bastidores de carga eléctrica se conectan a tierra. De esta forma, si se produce el primer fallo, no existe un bucle que permita que la intensidad de cortocircuito fluya, lo cual posibilita que el sistema siga funcionando normalmente sin peligro para las personas y los equipos. Sin embargo, deberá detectarse y repararse el circuito averiado antes de que se produzca un segundo fallo. Puesto que este sistema puede tolerar un fallo inicial, las operaciones de mantenimiento deben realizarse lo antes posible para evitar la desconexión del sistema en caso de que se produzca un segundo fallo a tierra.

Add overview graphic here showing IT system with IMD and IFL connections
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?