7ES02-0477-02

Configuración de E/S

Puede configurar los parámetros de repetidor para que se adapten al tipo de información de la salida de repetidor.

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Config. E/S.

Los parámetros de E/S son Repet. al. aisl., Repet. al. conf. y Prueba c. repet..

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros del IFL mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?