7ES02-0477-02

Mediciones de aislamiento

El dispositivo supervisa el aislamiento del sistema de alimentación sin conexión a tierra.

De forma predeterminada, el dispositivo mide y muestra el flujo de intensidad relativo en porcentaje.

Cuando está disponible la señal de localización:

  • mide y muestra:

    • la resistencia de aislamiento R (Ω) de manera continua;

    • la capacitancia aislamiento C, que es la capacitancia de fuga del sistema de distribución a tierra (μF);

  • calcula y muestra la impedancia Zc (kΩ) asociada con C.

Para visualizar dichos valores, vaya Menú > Supervisión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?