7ES02-0477-02

Uso de IMDMFLK1

Localización de un fallo a tierra permanente en la solicitud de red:

  1. IMDIM400 supervisa toda la red. En caso de que otro IMD la supervise.

    1. Desconecte los cables de inyección de la red.

    2. Conecte IM400 para supervisar la red.

Use el localizador de averías portátil (MFLK1), un dispositivo compuesto por un localizador de fallos de aislamiento, una batería incorporada y cables para sistemas de alimentación de baja tensión sin conexión a tierra.

Una vez que IM400 supervisa correctamente la red, simplemente calibre el MFLK1 y, a continuación, supervise cada alimentador individualmente. Consulte el procedimiento detallado a continuación y la hoja de instrucciones IMDMFLK1 para obtener información más detallada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?