EAV15107-FR10

Configurer les paramètres avancés à l’aide de l’afficheur

L’afficheur permet de configurer un sous-ensemble de paramètres avancés.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Cpteur > Avanc.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres avancés accessibles sur l’afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Étiquette Libellé identifiant l’appareil, par exemple « Power Meter ». Vous ne pouvez pas utiliser l'afficheur pour modifier ce paramètre. Pour changer le libellé de l’appareil, utilisez ION Setup.
    Seuil tempo charg(A) 0-18 Spécifie le courant moyen minimal de charge avant le début de la temporisation. L’appareil commence à compter le nombre de secondes de fonctionnement du temporisateur de charge (c’est-à-dire lorsque les mesures sont supérieures ou égales à ce seuil de courant moyen).
    Mx val moy I TDD (A) 0-18 Spécifie la valeur moyenne minimale du courant de crête dans la charge à inclure dans les calculs de distorsion moyenne totale (TDD). Si le courant de charge est inférieur au seuil de la valeur moyenne minimale du courant de crête, l’appareil n’utilise pas les valeurs mesurées pour le calcul de la TDD. Réglez ce paramètre sur 0 si vous souhaitez que l’appareil utilise la valeur moyenne du courant de pointe mesurée pour ce calcul.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?