EAV15107-ES11

Aplicaciones de salidas digitales

Las salidas digitales suelen utilizarse en aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de activación/desactivación con que conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

La salida digital también se puede emplear en aplicaciones de sincronización de demanda en las que la central de medida envía señales de impulsos a la entrada de otra central de medida para controlar su periodo de demanda. Además, las salidas digitales pueden emplearse en aplicaciones de generación de impulsos de energía, en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de kWh procedentes de las salidas digitales de la central de medida.

Las salidas digitales de la central de medida están diseñadas internamente usando dispositivos de estado sólido con una configuración de colector abierto. Para que funcionen, estas salidas deben conectarse a la fuente de alimentación especificada con un limitador de intensidad. Consulte el siguiente ejemplo de aplicación de salidas digitales para obtener más información.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?