EAV15107-ES09

Objetos de entrada multiestado

La central de medida incluye varios objetos de entrada multiestado que proporcionan información sobre la configuración de sus E/S y su sistema de alimentación.

Configuración de los objetos de entrada multiestado de la central de medida

ID de objeto Nombre de objeto Nombre/descripción de objeto
2016

Tipo de sistema de alimentación

Configuración del sistema de alimentación:

  • 0 = Monofásico, 2 hilos L-N
  • 1 = Monofásico, 2 hilos L-L
  • 2 = Monofásico, 3 hilos L-L con N
  • 3 = Trifásico, 3 hilos en triángulo sin toma de tierra
  • 4 = Trifásico, 3 hilos en triángulo con toma de tierra
  • 5 = Trifásico, 3 hilos en estrella sin toma de tierra
  • 6 = Trifásico, 3 hilos en estrella con toma de tierra
  • 7 = Trifásico, 3 hilos en estrella con resistencia a tierra
  • 8 = Trifásico, 4 hilos en triángulo abierto con derivación central
  • 9 = Trifásico, 4 hilos en triángulo con derivación central
  • 10 = Trifásico, 4 hilos en estrella sin toma de tierra
  • 11 = Trifásico, 4 hilos en estrella con toma de tierra
  • 12 = Trifásico, 4 hilos en estrella con resistencia a tierra

2036

Tipo de conexión del TT

Tipo de conexión del TT:

  • 0 = Conexión directa
  • 1 = En triángulo (2 TT)
  • 2 = En estrella (3 TT)
  • 3 = L-N (1 TT)
  • 4 = L-L (1 TT)
  • 5 = L-L con N (2 TT)

3701

Método de demanda: Potencia

Método de demanda de potencia:

  • 0 = Demanda térmica
  • 1 = Bloque deslizante de intervalo temporizado
  • 2 = Bloque de intervalo temporizado
  • 3 = Bloque basculante de intervalo temporizado
  • 4 = Bloque sincronizado por entradas
  • 5 = Bloque basculante sincronizado por entradas
  • 6 = Bloque sincronizado por comandos
  • 7 = Bloque basculante sincronizado por comandos
  • 8 = Bloque sincronizado por reloj
  • 9 = Bloque basculante sincronizado por reloj

3711

Método de demanda: Intensidad

Método de demanda de intensidad:

  • 0 = Demanda térmica
  • 1 = Bloque deslizante de intervalo temporizado
  • 2 = Bloque de intervalo temporizado
  • 3 = Bloque basculante de intervalo temporizado
  • 4 = Bloque sincronizado por entradas
  • 5 = Bloque basculante sincronizado por entradas
  • 6 = Bloque sincronizado por comandos
  • 7 = Bloque basculante sincronizado por comandos
  • 8 = Bloque sincronizado por reloj
  • 9 = Bloque basculante sincronizado por reloj

3721

Método de demanda: Medición de entradas

Método de demanda de medición de entradas:

  • 0 = Demanda térmica
  • 1 = Bloque deslizante de intervalo temporizado
  • 2 = Bloque de intervalo temporizado
  • 3 = Bloque basculante de intervalo temporizado
  • 4 = Bloque sincronizado por entradas
  • 5 = Bloque basculante sincronizado por entradas
  • 6 = Bloque sincronizado por comandos
  • 7 = Bloque basculante sincronizado por comandos
  • 8 = Bloque sincronizado por reloj
  • 9 = Bloque basculante sincronizado por reloj

Objetos de entrada multiestado de E/S

La siguiente tabla enumera los objetos de entrada multiestado que proporcionan información sobre la configuración de E/S de la central de medida.

ID de objeto Nombre de objeto Descripción
7274, 7298

Modo de entrada digital 1

Modo de entrada digital 2

Modo de control de las entradas digitales

  • 0 = Normal (Alarma)
  • 1 = Impulso de sincronización de intervalo de demanda
  • 2 = Control de tarifa múltiple

9673, 9681

Modo de salida digital 1

Modo de salida digital 2

Modo de control de salidas digitales 1 y 2

  • 0 = Externo
  • 1 = Sincrnz dem
  • 2 = Alarma
  • 3 = Energía

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?