EAV15107-FR10

Paramètres et fonctions de configuration protégés

Certaines fonctions et certains paramètres de votre appareil ne peuvent être modifiés lorsque le verrouillage de facturation est actif. Pour éviter la modification des paramètres et données de facturation de l’appareil, certaines fonctions et certains paramètres ne sont pas modifiables lorsque l’appareil est verrouillé pour la facturation.

Paramètres de configuration protégés

Réglages Statut protégé Description

Paramètres de réseau électrique

Yes

Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez modifier aucun paramètre de réseau électrique (type de réseau électrique, connexions TT et TC, valeurs de primaire et de secondaire TT et TC, fréquence du réseau et rotation des phases).

NOTE: Pour la conformité MID, le paramètre « Syst. d’alimentation » de l’appareil doit être réglé sur « 3PH4F Etl terre » (triphasé, 4 fils, étoile, avec mise à la terre) ou sur « 3PH3F Trg sans terre » (triphasé, 3 fils, triangle, sans mise à la terre).

Étiquette du compteur

Yes

Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez modifier l’étiquette du compteur.

Paramètres d’horloge

Yes

Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez PAS changer la date ni l’heure.

Impulsions d’énergie

Yes

Le voyant alarme / impulsions d’énergie des modèles MID est réglé de façon permanente en mode impulsions d’énergie et ne peut ni être désactivé, ni utilisé en mode alarmes. Tous les autres paramètres du voyant à impulsions d’énergie sont eux aussi réglés en usine et non modifiables.

Mots de passe réinitialisation d’énergie

Yes Lorsque le compteur est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier le mot de passe de réinitialisation d’énergie.

Fonctions protégées

Lorsque l’appareil est verrouillé, les réinitialisations suivantes sont désactivées :

  • Réinitialisations globales : Initialisation du compteur (tout) et Énergies

  • Réinitialisations uniques : Énergie et multitarif

Pour une liste complète des fonctions et paramètres protégés, consultez la liste des registres Modbus de votre compteur sur www.se.com.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?