Moteur deux directions
Ce bloc de fonction permet de gérer un moteur dans deux directions (marche avant et marche arrière).
Entrées TCP Modbus — Moteur deux directions
|
Nom de l’entrée |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Marche avant |
8501 |
0 |
1 |
|
Marche arrière |
8501 |
1 |
1 |
|
Réinitialisation déclenchement |
8501 |
3 |
1 |
Sorties TCP Modbus — Moteur deux directions
|
Nom de la sortie |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Temps réinitialisation surchauffe |
450 |
0 |
16 |
|
Message de déclenchement de protection 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Message de déclenchement de protection 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Message d’alarme de protection 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Message d’alarme de protection 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Ieff moyenne |
500 |
0 |
32 |
|
Temps déclenchement surchauffe |
511 |
0 |
16 |
|
Prêt |
3201 |
0 |
1 |
|
État marche avant |
3201 |
1 |
1 |
|
Déclenché |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarme |
3201 |
3 |
1 |
|
Charge en fonctionnement |
3201 |
8 |
1 |
|
Prêt pour réinitialiser |
3201 |
9 |
1 |
|
Charge de démarrage |
3201 |
15 |
1 |
|
État marche arrière |
3202 |
1 |
1 |
|
Alarme d’équipement |
3202 |
3 |
1 |
|
Présence de tension en amont 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Présence de tension en amont 2 |
3202 |
13 |
1 |
|
État commande contournement |
3215 |
0 |
1 |
|
État marche avant local |
3215 |
1 |
1 |
|
État marche arrière local |
3215 |
2 |
1 |
|
État neutralisation mode manuel |
3215 |
7 |
1 |
|
État alarmes prédictives |
3217 |
0 |
16 |
|
Entrée PV 0 |
3224 |
0 |
16 |
|
Entrée PV 1 |
3225 |
0 |
16 |
|
Entrée PV 2 |
3226 |
0 |
16 |
|
Entrée PV 3 |
3227 |
0 |
16 |
|
Entrée PV 4 |
3228 |
0 |
16 |
|
Commutateur PV 0 |
3230 |
0 |
1 |
|
Commutateur PV 1 |
3230 |
1 |
1 |
|
Commutateur PV 2 |
3230 |
2 |
1 |
|
Commutateur PV 3 |
3230 |
3 |
1 |
|
Commutateur PV 4 |
3230 |
4 |
1 |
|
Capacité thermique moteur utilisée |
9630 |
0 |
8 |