8536IB1905FR-05

Liste des avatars TeSys

Avatars TeSys

Nom

Icône

Description

avatar système

avatar obligatoire faisant office de point de communication unique de l’îlot TeSys island .

Équipement

Commutateur

Couper ou ouvrir une ligne d’alimentation dans un circuit électrique

Commutateur – Arrêt SIL, W. Cat 1/2*

Couper ou ouvrir une ligne dans un circuit électrique avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1* conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.

Commutateur – Arrêt SIL, W. Cat 3/4*

Couper ou ouvrir une ligne dans un circuit électrique avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 3 et de catégorie 4.

E/S numériques

Fournir le contrôle de 2 sorties numériques et de l’état de 4 entrées numériques.

E/S analogiques

Contrôle de 1 sortie analogique et état de 2 entrées analogiques

Charge

Interface d’alimentation sans E/S (mesure)

Surveiller le courant fourni à un équipement externe, tel qu’un relais statique, un démarreur progressif ou un variateur de vitesse.

Interface d’alimentation avec E/S (contrôle)

Surveiller le courant et commander un dispositif externe, tel qu’un relais statique, un démarreur progressif ou un variateur de vitesse.

Moteur une direction

Gérer* un moteur dans une direction.

Moteur une direction –
Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Gérer un moteur dans une direction avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.

Moteur une direction –
Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Gérer un moteur dans une direction avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 3 et de catégorie 4.

Moteur deux directions

Gérer un moteur dans deux directions (avant et arrière)

Moteur deux directions –
Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Gérer un moteur dans deux directions (avant et arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.

Moteur deux directions –
Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Gérer un moteur dans deux directions (avant et arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 3 et de catégorie 4.

Moteur Y/D une direction

Gérer un moteur étoile-triangle (Y/D) dans une direction.

Moteur Y/D deux directions

Gérer un moteur étoile-triangle (Y/D) dans deux directions (avant et arrière).

Moteur deux vitesses

Gérer un moteur deux vitesses et un moteur deux vitesses avec option Dahlander

Moteur deux vitesses –
Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Gérer un moteur deux vitesses avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.

Moteur deux vitesses –
Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Gérer un moteur deux vitesses avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 3 et de catégorie 4.

Moteur deux vitesses deux directions

Gérer un moteur à deux vitesses dans deux directions (avant et arrière)

Moteur deux vitesses deux directions –
Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Gérer un moteur deux vitesses dans deux directions (avant et arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.

Moteur deux vitesses deux directions –
Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Gérer un moteur deux vitesses dans deux directions (avant et arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 3 et de catégorie 4.

Résistance

Gérer une charge résistive

Alimentation

Gérer une alimentation

Transformateur

Gérer un transformateur

Application

Pompe

Gérer une pompe.

Transporteur une direction

Gérer un transporteur une direction.

Transporteur une direction –
Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Gérer un transporteur dans une direction avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.

Transporteur deux directions

Gérer un transporteur dans deux directions (avant et arrière).

Transporteur deux directions –
Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Gérer un transporteur dans deux directions (avant et arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2

NOTE: Pour un avatar deux vitesses et deux directions, désactivez le déclenchement pour inversion de phase courant.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?