8536IB1905FR-05

Pompe

Ce bloc de fonction permet de gérer une pompe.

Bloc de fonction Pompe

Entrées TCP Modbus — Pompe

Nom de l’entrée Adresse Bit de début Taille (bits)
Exécution 1 8501 0 1
Réinitialisation déclenchement 8501 3 1

Sorties TCP Modbus — Pompe

Nom de la sortie Adresse Bit de début Taille (bits)
Temps réinitialisation surchauffe 450 0 16
Message de déclenchement de protection 1 452 0 16
Message de déclenchement de protection 2 453 0 16
Message d’alarme de protection 1 461 0 16
Message d’alarme de protection 2 462 0 16
Ieff moyenne 500 0 32
Temps déclenchement surchauffe 511 0 16
Prêt 3201 0 1
État marche 1 3201 1 1
Déclenché 3201 2 1
Alarme 3201 3 1
Charge en fonctionnement 3201 8 1
Prêt pour réinitialiser 3201 9 1
Charge de démarrage 3201 15 1
Alarme d’équipement 3202 3 1
Présence de tension en amont 1 3202 12 1
État commande contournement 3215 0 1
État marche avant local 3215 1 1
État entrée de contrôle PV 0 3215 5 1
État entrée contrôle PV 1 3215 6 1
État neutralisation mode manuel 3215 7 1
État alarmes prédictives 3217 0 16
Entrée PV 0 3224 0 16
Entrée PV 1 3225 0 16
Entrée PV 2 3226 0 16
Entrée PV 3 3227 0 16
Entrée PV 4 3228 0 16
Commutateur PV 0 3230 0 1
Commutateur PV 1 3230 1 1
Commutateur PV 2 3230 2 1
Commutateur PV 3 3230 3 1
Commutateur PV 4 3230 4 1
Capacité thermique moteur utilisée 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?