Données cycliques PROFINET
Lors de l'importation du fichier General Station Description (GSD) ou General Station Description Markup Language (GSDML) dans votre environnement de programmation et de l'insertion de chaque avatar dans les emplacements appropriés, les informations sont affichées avec les octets d'entrée et de sortie. Les tableaux suivants définissent les données d'entrée et de sortie pour chaque avatar et définissent la signification de chaque octet.
-
Les cellules ou octets grisés dans les tableaux sont uniquement applicables aux versions de firmware dans lesquelles les Avatars charge Moteur une direction, Moteur deux directions, etc. ont des modes contrôle local et des entrées PV activés.
-
Pour les versions de firmware dans lesquelles les avatars n'ont pas de fonctions de modes contrôle local et d'entrées PV, ignorer les cellules grisées.
-
En cas de doute, l'outil de programmation spécifiera le nombre d'octets prévu pour chaque avatar.
-
Si votre avatar a 6 octets prévus, mais que les tableaux indiquent 17 octets, ignorez les octets 7-17 puisqu'ils sont uniquement applicables à une future version de firmware.
-
Les équipements (emplacements 101 et plus) ne permettent pas de données cycliques et n'ont pas d'ensemble de données. Leurs données sont accessibles via des données acycliques uniquement.
-
Dans la communication PROFIBUS,16 unités correspond à la taille maximale que vous pouvez définir dans l'Unité de données de configuration. Pour les ensembles de données plus grands, des alignements de mots peuvent être utilisés. Pour PROFIBUS uniquement, un octet de remplissage doit être ajouté aux ensembles de données présentant un nombre d'octets impair.