Interrupteur
Ce bloc de fonction établit ou coupe une ligne électrique dans un circuit électrique.
Entrées TCP Modbus — Commutateur
|
Nom de l’entrée |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Exécution 1 |
8501 |
0 |
1 |
|
Réinitialisation déclenchement |
8501 |
3 |
1 |
Sorties TCP Modbus — Commutateur
|
Nom de la sortie |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Temps réinitialisation surchauffe |
450 |
0 |
16 |
|
Message de déclenchement de protection 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Message de déclenchement de protection 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Message d’alarme de protection 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Message d’alarme de protection 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Ieff moyenne |
500 |
0 |
32 |
|
Temps déclenchement surchauffe |
511 |
0 |
16 |
|
Prêt |
3201 |
0 |
1 |
|
État marche 1 |
3201 |
1 |
1 |
|
Déclenché |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarme |
3201 |
3 |
1 |
|
Charge en fonctionnement |
3201 |
8 |
1 |
|
Prêt pour réinitialiser |
3201 |
9 |
1 |
|
Alarme d’équipement |
3202 |
3 |
1 |
|
Présence de tension en amont 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Capacité thermique moteur utilisée |
9630 |
0 |
8 |