8536IB1905FR-05

Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

Ce bloc de fonction permet de gérer un moteur dans deux directions (marche avant et marche arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 1 et de catégorie 2.*

Bloc de fonction MotorTwoDirectionsSILStopCat1and2

Entrées TCP Modbus

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Marche avant

8501

0

1

Marche arrière

8501

1

1

Réinitialisation déclenchement

8501

3

1

Sorties TCP Modbus

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Temps réinitialisation surchauffe

450

0

16

Message de déclenchement de protection 1

452

0

16

Message de déclenchement de protection 2

453

0

16

Message d’alarme de protection 1

461

0

16

Message d’alarme de protection 2

462

0

16

Ieff moyenne

500

0

32

Temps déclenchement surchauffe

511

0

16

Prêt

3201

0

1

État marche avant

3201

1

1

Déclenché

3201

2

1

Alarme

3201

3

1

Charge en fonctionnement

3201

8

1

Prêt pour réinitialiser

3201

9

1

Charge de démarrage

3201

15

1

État marche arrière

3202

1

1

Alarme d’équipement

3202

3

1

Présence de tension en amont 1

3202

12

1

Présence de tension en amont 2

3202

13

1

Capacité thermique moteur utilisée

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?