8536IB1905FR-05

E/S numériques

Ce bloc de fonction fournit des informations sur l’avatar des E/S numériques. L’avatar des E/S numériques comprend quatre entrées et deux sorties.

Bloc de fonction des E/S numériques

Entrées TCP Modbus — E/S numériques

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Sortie numérique 1

8501

8

1

Sortie logique 2

8501

9

1

Sorties TCP Modbus — E/S numériques

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

État entrée numérique 0

3201

4

1

État entrée numérique 1

3201

5

1

État entrée numérique 2

3201

6

1

État entrée numérique 3

3201

7

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?