8536IB1905FR-05

Données cycliques EtherNet/IP

Le TeSys island offre la possibilité d’utiliser une seule connexion EtherNet/IP pour échanger des données en temps réel entre tous les avatars, avec un seul ensemble de données cycliques d’entrée et un seul ensemble de données cycliques de sortie.

Ensemble de données cycliques de sortie

Ensemble de données de sortie Avatar 1

Ensemble de données de sortie Avatar 2

Ensemble de données de sortie Avatar 3

Ensemble de données de sortie Avatar N

Ensemble de données cyclique d’entrée

Ensemble de données d’entré Avatar 1

Ensemble de données d’entré Avatar 2

Ensemble de données d’entré Avatar 3

Ensemble de données d’entré Avatar N

L’ordre de l’ensemble de données des avatars correspond à l’ordre des avatars défini par l’outil numérique utilisé pour créer la configuration de l’îlot. Voir le tableau ci-dessous, par exemple :

Ordre des avatars dans l’outil numérique

Ordre des ensembles de données dans l’ensemble de données cyclique d’entrée/sortie

Avatar (exemple)

1

1

Système

2

2

IOM

3

3

Démarreur d’inversion sécurisée Cat. 1 et 2

4

4

Démarreur DOL

5

5

Transport DOL

Données cycliques EtherNet/IP

Nom de l’objet ID de classe d’objet Instance

Ensemble de données cycliques de sortie

0x04

0x64

Ensemble de données cyclique d’entrée

0x04

0x65

Le TeSys island prend en charge les communications EtherNet/IP de classe 1 avec un déclencheur de transport cyclique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?