8536IB1905FR-05

Avatar du système

Le bloc de fonction Avatar du système renvoie l’état de l’avatar du système.

Bloc de fonction Avatar du système

Entrées TCP Modbus — Avatar du système

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Réinitialisation déclenchement

8501

3

1

Sorties TCP Modbus — Avatar du système

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Système opérationnel

3201

1

1

Mode forçage

3201

2

1

Événement mineur

3201

3

1

Pré-opérationnel

3201

4

1

Mode dégradé

3201

5

1

Mode Test

3201

6

1

Adresse IP

64000

0

32

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?