Gestion Équipements
Ce bloc de fonction renvoie les informations d’entretien et d’identification de produit des équipements.
Sorties TCP Modbus — Gestion Équipements
|
Nom de la sortie |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Nombre de cycles de puissance d'équipement |
24 |
0 |
32 |
|
Nombre de cycles de contacteur |
26 |
0 |
32 |
|
Temps équipement actif |
28 |
0 |
32 |
|
Temps commutateur actif |
30 |
0 |
32 |
|
Moyenne Ieff durée de vie |
35 |
0 |
32 |
|
Valeur maximale Ieff |
32 |
0 |
16 |
|
Nombre d’événements d’équipement |
33 |
0 |
16 |
|
Tension moyenne à vie |
34 |
0 |
16 |
|
Nombre SIL* Arrêts de démarreur |
40 |
0 |
32 |
|
Tension moyenne/maximale |
32 |
0 |
16 |