EtherNet/IP Döngüsel Veri
TeSys island Tek bir Giriş Döngüsel Veri Seti ve tek bir Çıkış Döngüsel Veri Seti ile tüm avatarlara/tüm avatarlardan gerçek zamanlı veri alışverişi için tek bir EtherNet/IP bağlantısı kullanma özelliğine sahiptir.
Çıkış Döngüsel Veri Seti
Avatar 1 Çıkış Veri Seti |
Avatar 2 Çıkış Veri Seti |
Avatar 3 Çıkış Veri Seti |
… |
Avatar N Çıkış Veri Seti |
Giriş Döngüsel Veri Seti
Avatar 1 Giriş Veri Seti |
Avatar 2 Giriş Veri Seti |
Avatar 3 Giriş Veri Seti |
… |
Avatar N Giriş Veri Seti |
Avatar veri seti sırası, island konfigürasyonunu oluşturmak için kullanılan dijital araçtan gelen avatar sırasıyla eşleşir. Örnek olarak aşağıdaki tabloya bakın:
Avatarın Dijital Araçtaki Sırası |
Giriş / Çıkış Döngüsel Veri Setindeki Veri Setlerinin Sırası |
Avatar (örnek) |
---|---|---|
1 |
1 |
Sistem |
2 |
2 |
IOM |
3 |
3 |
Güvenli Ters Starter Kat. 1 ve 2 |
4 |
4 |
DOL starter |
5 |
5 |
DOL konveyör |
EtherNet/IP Döngüsel Veri
Nesne Adı | Nesne Sınıfı Kimliği | Kopya |
Çıkış Döngüsel Veri Seti |
0x04 |
0x64 |
Giriş Döngüsel Veri Seti |
0x04 |
0x65 |
TeSys island döngüsel taşıma tetiği ile EtherNet/IP sınıf 1 iletişimi destekler.