8536IB1905KO-05

이더넷/IP 순환 데이터

TeSys island 은(는) 단일 이더넷/IP 연결을 사용하여 단일 입력 순환 데이터 세트와 단일 출력 순환 데이터 세트로 모든 아바타와 실시간 데이터를 교환할 수 있습니다.

출력 순환 데이터 세트

아바타 1 출력 데이터 세트

아바타 2 출력 데이터 세트

아바타 3 출력 데이터 세트

아바타 N 출력 데이터 세트

입력 순환 데이터 세트

아바타 1 입력 데이터 세트

아바타 2 입력 데이터 세트

아바타 3 입력 데이터 세트

아바타 N 입력 데이터 세트

아바타 데이터 세트의 순서는 아일랜드 구성을 구축하는 데 사용되는 디지털 도구의 아바타 순서와 일치합니다. 예시는 아래 표를 참조하십시오.

디지털 도구의 아바타 순서

입력/출력 순환 데이터 세트의 데이터 세트 순서

아바타 (예)

1

1

시스템

2

2

IOM

3

3

안전 역방향 스타터 Cat. 1 & 2

4

4

DOL 스타터

5

5

DOL 컨베이어

이더넷/IP 순환 데이터

개체 이름 개체 클래스 ID 인스턴스

출력 순환 데이터 세트

0x04

0x64

입력 순환 데이터 세트

0x04

0x65

TeSys island 은(는) 순환 전송 트리거의 이더넷/IP 클래스 1 통신을 지원합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.