İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 1/2
Bu işlev bloğu, Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2 ile uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için kullanılır.*
Modbus TCP Girişleri
Giriş Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
---|---|---|---|
İleri Çalışma |
8501 |
0 |
1 |
Geri Çalışma |
8501 |
1 |
1 |
Açtırma Sıfırlama |
8501 |
3 |
1 |
Modbus TCP Çıkışları
Çıkış Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
---|---|---|---|
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı |
450 |
0 |
16 |
Koruma Açtırması Mesajı 1 |
452 |
0 |
16 |
Koruma Açtırması Mesajı 2 |
453 |
0 |
16 |
Koruma Alarmı Mesajı 1 |
461 |
0 |
16 |
Koruma Alarmı Mesajı 2 |
462 |
0 |
16 |
IRMS Ortalama |
500 |
0 |
32 |
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı |
511 |
0 |
16 |
Hazır |
3201 |
0 |
1 |
İleri Çalışma Durumu |
3201 |
1 |
1 |
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
Yükleme Çalışıyor |
3201 |
8 |
1 |
Sıfırlama için Hazır |
3201 |
9 |
1 |
Yükleme Başlıyor |
3201 |
15 |
1 |
Geri Çalışma Durumu |
3202 |
1 |
1 |
Varlık Alarmı |
3202 |
3 |
1 |
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 |
3202 |
12 |
1 |
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 2 |
3202 |
13 |
1 |
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi |
9630 |
0 |
8 |