8536IB1905KO-05

프로피넷 주소 설정

프로피넷에서 버스 커플러는 모듈형 필드 장치입니다. 프로피넷 환경에서 시스템은 GSD(General Station Description) 파일에 정의된 모듈 및 하위 모듈의 조합으로 구성되며 시스템의 슬롯 및 하위 슬롯에 할당됩니다.

프로피넷 통신은 슬롯 및 하위 슬롯 주소 지정을 사용하여 모듈형 필드 장치 주소를 설정합니다. 슬롯 주소 지정 공간을 아바타용, 장치용 슬롯 주소 지정 공간으로 나눕니다. 슬롯 0은 버스 커플러 및 시스템 아바타에 사용됩니다. 각 슬롯 내에서 하위 슬롯 값은 서로 다른 데이터 세트에 액세스하는 데 사용됩니다.

TeSys island 프로피넷 인터페이스는 시스템을 다음과 같이 여러 슬롯과 하위 슬롯이 있는 하나의 모듈로 나타냅니다.

  • 하나의 DAP(Device Access Point), 버스 커플러 -이 DAP는 슬롯 0에 위치합니다.

  • 각 아바타와 연결된 데이터 세트의 아바타-하위 슬롯을 나타내는 슬롯 집합입니다.

  • 각 장치와 연결된 데이터 장치-하위 슬롯을 나타내는 슬롯 집합입니다.

    주의: 빈 슬롯도 빈 슬롯으로 채워야 합니다.

GSDML(General Station Description Markup Language) 파일을 프로그래밍 환경으로 가져온 후 TeSys island 하드웨어 카탈로그의 인스턴스를 추가합니다. TeSys island은(는) 시스템 아바타를 사용하여 생성되었지만 다른 모듈은 없습니다.

아래 프로피넷 슬롯 범위의 정보를 사용하여 빈 슬롯을 아바타 및 장치로 채우려면 프로그래밍 환경에 대한 지침을 따르십시오. 예:

  1. CoDeSys v3.5에서 빈 슬롯을 마우스 오른쪽으로 클릭하고 플러그 장치를 선택합니다.

  2. 카탈로그에서 적절한 아바타 또는 장치를 선택하십시오.

  3. 아일랜드가 완전히 정의되면 각 아바타에 대해 액세스하는 데 필요한 데이터에 대한 태그를 만들기 시작합니다.

TeSys island은(는) 물리적 및 가상 모듈성에 다음 슬롯 범위를 적용합니다.

프로피넷 슬롯 범위

항목 슬롯 의견

버스 커플러/시스템 아바타

0

아바타

1–21

장치, 부하 및 애플리케이션 아바타

버스 장치

101–121

디지털 I/O 모듈(DIOM)

아날로그 I/O 모듈(AIOM)

스타터

SIL* 스타터

전원 인터페이스 모듈(PIM)

SIL 인터페이스 모듈(SIM)

전압 인터페이스 모듈(VIM)

해당 사항 없음 22–100, 122–254

이러한 슬롯은 TeSys 아일랜드에서 사용되지 않습니다.

아바타 번호 매기기 예시

디지털 도구의 아바타 순서

프로피넷 아바타 슬롯

설명

아일랜드의 물리적 순서

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0

시스템

BC

VIM

SIM

2 1

AIOM

AIOM

3 2

전동기 2방향 - SIL 중지, W. Cat 1/2*

SIL 스타터

SIL 스타터

4 3

모터 한 방향

스타터

5 4

I/O가 있는 전원 인터페이스 (제어)

DIOM

PIM

PROFINET 물리적 장치 슬롯의 예시

아일랜드의 물리적 순서 1 2 3 4 5 6 7 8 9
프로피넷 물리적 장치 슬롯의 예 0 101 102 103 104 105 106 107 108

일반적인 프로피넷 IO 컨트롤러는 PLC입니다. I/O(순환) 데이터와 구성 (비순환) 데이터를 제공하고 소비하며 프로피버스 클래스 1 클라이언트와 유사합니다. 프로피넷 IO-슈퍼바이저는 진단 용도로 사용되며 프로그래밍 장치, PC 또는 HMI 장치일 수 있습니다. IO-슈퍼바이저는 프로피버스 클래스 2 클라이언트와 유사합니다.

여러 클라이언트 간의 쓰기 중재는 프로피넷 표준에 지정되어 있습니다. IO-컨트롤러(기본 클라이언트)에는 기본적으로 단독 쓰기 권한이 있습니다. 다른 클라이언트(기본적으로 해당)에는 읽기 권한이 있습니다. 제한이 없을 경우 다른 클라이언트(즉, IO-슈퍼바이저)가 모듈당(아바타 기준)에 대한 쓰기 액세스를 요청할 수 있습니다. IO-컨트롤러가 쓰기 액세스를 허용하면 쓰기 액세스가 다시 해제될 때까지 요청 클라이언트로 전송됩니다.

TeSys 아일랜드는 IO-슈퍼바이저 애플리케이션 관계(AR)를 IO-슈퍼바이저 장치 액세스 AR로 제한합니다. 즉, IO-슈퍼바이저에서는 비순환 매개 변수만 액세스할 수 있습니다. 순환 데이터에는 액세스할 수 없습니다. 그러나 추가 비순환 매개 변수(읽기 전용 액세스의 경우)에서 순환 프로세스 데이터 값의 상태를 볼 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.