8536IB1905RU-03

Список аватаров TeSys

Аватары TeSys

Имя

Пиктограмма

Описание

Системный аватар

Обязательный аватар, который обеспечивает единую точку связи с системой.

Устройство

Переключатель

Замыкание или размыкание линии электропитания в электрической цепи

Выключатель - останов SIL, кат. 1/2*

Замыкание или размыкание линии электропитания в электрической цепи с остановом категории 0 или 1* функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2.

Переключатель - Останов SIL, кат. 3/4*

Замыкание или размыкание линии электропитания в электрической цепи с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 3 и 4.

Цифровые входы/выходы

Обеспечение управления 2 цифровыми выходами и статусом 4 цифровых входов

Аналоговые входы/выходы

Обеспечение управления 1 аналоговым выходом и статусом 2 аналоговых входов

Нагрузка

Силовой интерфейс без вводов-выводов (измерение)

Контроль тока, подаваемого на внешнее устройство, такое как твердотельное реле, устройство плавного пуска или частотный преобразователь скорости

Силовой интерфейс с вводами-выводами (управление)

Контроль подаваемого тока и управление внешним устройством питания, таким как твердотельное реле, устройство плавного пуска или частотный преобразователь скорости

Нереверсивный двигатель

Управление* двигателем в одном направлении

Двигатель, одно направление вращения -
останов SIL, кат. 1/2

Управление электродвигателем с одним направлением вращения с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2.

Двигатель, одно направление вращения -
останов SIL, кат. 3/4

Управление электродвигателем с одним направлением вращения с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 3 и 4.

Двигатель, два направления вращения

Управление двигателем в двух направлениях (вперед и назад)

Двигатель, два направления вращения -
останов SIL, кат. 1/2

Управление электродвигателем с двумя направлениями вращения (вперед и назад) с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2.

Двигатель, два направления вращения -
останов SIL, кат. 3/4

Управление электродвигателем с двумя направлениями вращения (вперед и назад) с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 3 и 4.

Двигатель «звезда/треугольник», одно направление вращения

Управление двигателем по схеме «звезда/треугольник» в одном направлении

Двигатель «звезда/треугольник», два направления вращения

Управление двигателем по схеме «звезда/треугольник» в двух направлениях (вперед и назад)

Двигатель, две скорости

Управление двухскоростным двигателем и двухскоростным двигателем Даландера

Двигатель двухскоростной -
останов SIL, кат. 1/2

Управление двухскоростным электродвигателем с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2.

Двигатель двухскоростной -
останов SIL, кат. 3/4

Управление двухскоростным электродвигателем с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 3 и 4.

Двигатель, две скорости, два направления

Управление двухскоростным двигателем в двух направлениях (вперед и назад)

Двигатель двухскоростной, два направления вращения -
останов SIL, кат. 1/2

Управление двухскоростным электродвигателем с двумя направлениями вращения (вперед и назад) с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2.

Двигатель двухскоростной, два направления вращения -
останов SIL, кат. 3/4

Управление двухскоростным электродвигателем с двумя направлениями вращения (вперед и назад) с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 3 и 4.

Резистор

Управление резистивной нагрузкой

Источник питания

Управление питанием

Трансформатор

Управление трансформатором

Применение

Насос

Управление насосом

Конвейер, одно направление движения

Управление конвейером, движущимся в одном направлении

Конвейер, одно направление движения -
останов SIL, кат. 1/2

Управление конвейером, движущимся в одном направлении, с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2

Конвейер, два направления движения

Управление конвейером, движущимся в двух направлениях (прямом и обратном)

Конвейер, два направления движения -
останов SIL, кат. 1/2

Управление конвейером, движущимся в двух направлениях (прямом и обратном) с остановом категории 0 или 1, функциональное соответствие для проводки категорий 1 и 2.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.