8536IB1905TR-05

TeSys Avatarlarının Listesi

TeSys Avatarları

Ad

Simge

Açıklama

Sistem avatar

İletişimin tek bir noktasını TeSys island 'a etkinleştiren gerekli bir avatar .

Aygıt

Anahtar

Elektrik devresindeki bir elektrik hattının gücünü kesmek veya güç vermek içindir

Anahtar - SIL Durdurma , W. Cat 1/2*

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1* işlevi ile bir elektrik devresinde bir güç hattını açmak veya kesmek için.

Anahtar - SIL Durdurma , W. Cat 3/4*

Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4’e uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir elektrik devresinde bir güç hattını açmak ya da kesmek için.

Dijital I/O

2 dijital çıkışın ve 4 dijital girişin durumunun kontrolünü sağlamak için

Analog I/O

1 analog çıkış ve 2 analog girişin durumunun kontrolünü sağlamak için

Yük

I/O'suz Güç Arayüzü (ölçüm)

Katı hal rölesi, yazılımla başlatıcı değişken hızlı sürücü gibi harici cihaza sağlanan akımı izlemek içindir

I/O ile Güç Arayüzü (kontrol)

Katı hal rölesi, soft starter veya değişken hızlı sürücü gibi harici bir cihaza sağlanan akımı izlemek ve kontrol etmek için

Tek Yönlü Motor

Bir motoru bir yönde yönetmek* için

Tek Yönlü Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir motoru tek yönde yönetmek için.

Tek Yönlü Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 3/4

Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4’e uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir motoru tek yönde yönetmek için.

İki Yönlü Motor

Bir motoru İki yönde yönetmek içindir (ileri ve geri)

İki Yönlü Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

İki Yönlü Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 3/4

Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4’e uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

Tek Yönlü Y/Ü Motor

Bir Y/Ü (yıldız-üçgen) motoru bir yönde yönetmek için

İki Yönlü Y/Ü Motor

Bir Y/Ü (yıldız-üçgen) motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

İki Hızlı Motor

İki hızlı motoru ve Dahlander seçenekli iki hızlı motoru yönetmek için

İki Hızlı Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile iki hızlı bir motoru yönetmek için

İki Hızlı Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 3/4

Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4’e uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile iki hızlı bir motoru yönetmek için.

İki Hızlı İki Yönlü Motor

İki hızlı bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

İki Hızlı İki Yönlü Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile iki hızlı bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

İki Hızlı İki Yönlü Motor -
SIL Durdurma, W. Cat 3/4

Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4’e uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile iki hızlı bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

Rezistör

Direnç yükünü yönetmek için

Güç Kaynağı

Bir güç kaynağını yönetmek için

Trafo

Bir trafoyu yönetmek için

Uygulama

Pompa

Bir pompayı yönetmek için

Tek Yönlü Konveyör

Bir konveyörü tek yönde yönetmek için

Tek Yönlü Konveyör -
SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir konveyörü tek yönde yönetmek için

İki Yönlü Konveyör

Bir konveyörü iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

İki Yönlü Konveyör -
SIL Durdurma, W. Cat 1/2

Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2’ye uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile bir konveyörü iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için

NOT: İki hızlı iki yönlü avatar için akım fazı tersine çevirme açtırmasını devre dışı bırakın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?