8536IB1905KO-05

TeSys 아바타 목록

TeSys 아바타

이름

아이콘

설명

시스템 avatar

TeSys island 로 단일 지점 커뮤니케이션을 가능케 하는 필수 avatar .

장치:

스위치

전기 회로에서 전력선을 제공 또는 차단

스위치 - SIL 정지, W. Cat 1/2*

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1* 기능 준수로 전기 회로에서 라인 전원을 공급하거나 차단.

스위치 - SIL 정지, W. Cat 3/4*

배선 카테고리 3 및 카테고리 4에 대해 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1 기능 준수로 전기 회로에서 라인 전원을 공급하거나 차단.

디지털 I/O

2개의 디지털 출력 및 4개의 디지털 입력 상태를 제어

아날로그 I/O

아날로그 출력 1개 및 아날로그 입력 2개의 상태를 제어

부하

I/O 없는 전원 인터페이스(측정)

솔리드 스테이트 릴레이, 소프트 스타터 또는 가변 속도 드라이브와 같은 외부 장치에 공급되는 전류를 모니터링

I/O 있는 전원 인터페이스(제어)

솔리드 스테이트 릴레이, 소프트 스타터 또는 가변 속도 드라이브와 같은 외부 장치에 공급 및 제어되는 전류를 모니터링

전동기 1방향

*한 방향으로 진행되는 전동기를 관리

전동기 1방향 -
SIL 정지, W. Cat 1/2

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 1 중지 기능 준수로 한 방향으로 전동기를 관리.

전동기 1방향 -
SIL 정지, W. Cat 3/4

배선 카테고리 1 및 카테고리 4에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 3 중지 기능 준수로 한 방향으로 전동기를 관리.

전동기 2방향

두 방향(정방향 및 역방향)으로 전동기를 관리

전동기 2방향 -
SIL 정지, W. Cat 1/2

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 1 중지 기능 준수로 두 방향(정방향 및 역방향)으로 전동기를 관리

전동기 2방향 -
SIL 정지, W. Cat 3/4

배선 카테고리 1 및 카테고리 4에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 3 중지 기능 준수로 두 방향(정방향 및 역방향)으로 전동기를 관리

전동기 Y/D 1방향

한 방향으로 와이-델타(스타-델타) 전동기 관리

전동기 Y/D 2방향

두 방향(정방향 및 역방향)으로 와이-델타(스타-델타) 전동기를 관리

전동기 2속도

2속도 전동기와 Dahlander 옵션 2속도 전동기를 관리

전동기 2속도 -
SIL 정지, W. Cat 1/2

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 1 중지 기능 준수로 2속도 전동기를 관리

전동기 2속도 -
SIL 정지, W. Cat 3/4

배선 카테고리 1 및 카테고리 4에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 3 중지 기능 준수로 2속도 전동기를 관리

전동기 2속도 2방향

두 방향(정방향 및 역방향)으로 2속도 전동기를 관리

전동기 2속도 2방향 -
SIL 정지, W. Cat 1/2

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 1 중지 기능 준수로 2방향(정방향 및 역방향)으로 2속도 전동기를 관리

전동기 2속도 2방향 -
SIL 정지, W. Cat 3/4

배선 카테고리 1 및 카테고리 4에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 3 중지 기능 준수로 2방향(정방향 및 역방향)으로 2속도 전동기를 관리

저항기

저항 부하를 관리

전원공급장치

전원 공급 장치 관리

변압기

변압기를 관리

애플리케이션

펌프

펌프를 관리

컨베이어 1방향

한 방향으로 컨베이어 관리

컨베이어 1방향 -
SIL 정지, W. Cat 1/2

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 1 중지 기능 준수로 컨베이어를 한 방향으로 관리

컨베이어 2방향

두 방향으로 컨베이어 관리(정방향 및 역방향)

컨베이어 2방향 -
SIL 정지, W. Cat 1/2

배선 카테고리 1 및 카테고리 2에 대해 카테고리 0 중지 또는 카테고리 1 중지 기능 준수로 컨베이어를 두 방향(앞으로 및 역방향)으로 관리

주의: 2속도 2방향 avatar 전류 위상 역상 트립 사용 안 함
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.