DOCA0270IT-01

Connessione IPv6 OMT

Utilizzare questa procedura per collegare TeSys island con lo strumento Funzionamento e manutenzione (OMT) dopo che l'isola è stata fisicamente installata e accesa. L'OMT si connette direttamente al bus coupler tramite l'indirizzo IPv6 predefinito.

Per eseguire questa procedura, l'isola deve trovarsi sulla rete ed essere in grado di comunicare con l'OMT mediante una connessione wireless o cablata in un sistema operativo Windows® standard.

Connessione a TeSys island con l'OMT mediante IPv6

Passo Azione

1

Verificare che il PC sia collegato alla stessa rete del bus coupler mediante una connessione wireless o cablata.

2

Accedere alla scheda Rete del PC mediante Esplora file.

3

In "Altri dispositivi", il parametro TeSys island verrà visualizzato come "TeSysisland_FFFF". Se il parametro TeSys island non viene visualizzato, potrebbe essere necessario disattivare il firewall in esecuzione sul PC.

4

Fare clic con il tasto destro del mouse su "TeSysisland_FFFF" e selezionare Proprietà. Vengono visualizzate le proprietà di TeSys island

5

Fare clic sul collegamento della pagina Web del dispositivo. Questo è l'indirizzo IP IPv6 del bus coupler. L'OMT viene avviato nel browser predefinito.

6

Se viene visualizzata la pagina "La tua connessione non è privata":

  • a. Fare clic sul pulsante Avanzate.
  • b. Fare clic sul collegamento "Procedi a xxx.xxx.xxx.xxx (non sicuro)" per continuare.

7

Accedere utilizzando il nome utente e la password predefiniti (admin, schneider18) e fare clic su Login.

8

Viene visualizzata la finestra Modifica password. Impostare una password sicura e registrarla prima di proseguire. In caso di dimenticanza della password, occorrerà un reset delle impostazioni di fabbrica per accedere nuovamente all'OMT. L'utente ha effettuato l'accesso all'OMT ed è collegato a TeSys island .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?