Conexión con la OMT mediante IPv6
Utilice este procedimiento para conectar TeSys island con la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT) tras haber instalado la isla físicamente y haberla encendido. La OMT se conectará directamente al acoplador de bus utilizando la dirección IPv6 predeterminada.
Para llevar a cabo este procedimiento, la isla deberá estar presente en la red y poder comunicarse con la OMT mediante una conexión inalámbrica o cableada en un sistema operativo Windows® estándar.
Conexión de TeSys island con la OMT a través de IPv6
| Paso | Acción |
|
1 |
Verifique que el PC esté conectado a la misma red que el acoplador de bus a través de una conexión inalámbrica o cableada. |
|
2 |
Acceda a la ficha Red del PC con el Explorador de archivos. |
|
3 |
En Otros dispositivos, aparecerá la TeSys island como "TeSysisland_FFFF". Si no aparece la TeSys island , es posible que deba deshabilitar el firewall del PC. |
|
4 |
Hacer clic con el botón derecho del ratón en "TeSysisland_FFFF" y seleccionar Propiedades. Se mostrarán las propiedades de la TeSys island . |
|
5 |
Haga clic en el enlace web Dispositivo. Esta es la dirección IP IPv6 del acoplador de bus. La OMT se iniciará en su navegador predeterminado. |
|
6 |
Si se le dirige a la página, "Su conexión no es privada":
|
|
7 |
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (admin, schneider18) y haga clic en Iniciar sesión. |
|
8 |
Se abrirá la ventana Cambiar contraseña. Establezca una contraseña segura y anótela antes de continuar. Si olvida la contraseña, será necesario un restablecimiento de los ajustes de fábrica para que pueda accederse de nuevo a la OMT. Ha iniciado sesión en la OMT y está conectado a la TeSys island . |