Conexão IPv6 com a OMT
Use este procedimento para se conectar ao TeSys island com a Ferramenta de operação e manutenção (OMT) após a ilha ter sido fisicamente instalada e ligada. A OMT se conectará imediatamente à interface de rede usando o endereço IPv6 padrão.
Para executar este procedimento, a ilha deve estar na rede e ser capaz de se comunicar com a OMT usando uma conexão com ou sem fio em um sistema operacional Windows® padrão.
Conexão ao TeSys island com a OMT via IPv6
| Etapa | Ação |
|
1 |
Verifique se o computador está conectado à mesma rede que a interface de rede por meio de uma conexão com ou sem fio. |
|
2 |
Acesse a guia Rede no computador usando o Explorador de arquivos. |
|
3 |
Em Outros dispositivos, o TeSys island será exibido como "TeSysisland_FFFF". Se a TeSys island não for exibida, talvez seja necessário desabilitar o firewall do computador. |
|
4 |
Clique com o botão direito do mouse em "TeSysisland_FFFF" e selecione Propriedades. As propriedades da TeSys island serão exibidas. |
|
5 |
Clique no link da página web do dispositivo. Esse é o endereço IP IPv6 da interface de rede. A OMT será iniciada no navegador padrão. |
|
6 |
Se você for levado à página "Sua conexão não é privada":
|
|
7 |
Faça login com o nome de usuário e a senha padrão (admin, schneider18) e clique em Login. |
|
8 |
A janela Alterar senha será exibida. Defina uma senha segura e grave-a antes de continuar. Se você esquecer a senha, uma redefinição de fábrica será necessária para recuperar o acesso à OMT. Agora, você está conectado à OMT e à TeSys island . |